Detección de problemas
Descripción general
El controlador LTMR y el módulo de expansión realizan comprobaciones de autodiagnóstico en el encendido y durante el funcionamiento.
Es posible detectar problemas con el controlador LTMR o el módulo de expansión mediante:
-
Los LED de encendido y alarma del controlador LTMR,
-
Los LED de encendido y entrada del módulo de expansión,
-
La pantalla LCD de un dispositivo HMI XBTN410 de Magelis o una unidad de operador de control TeSys T LTMCU conectada al puerto HMI del controlador LTMR; o bien
-
SoMove con el TeSys T DTM que se ejecuta en un PC conectado al puerto HMI del controlador LTMR.
LED de dispositivos
Los LED del controlador LTMR y el módulo de expansión indican los siguientes problemas:
|
LTMR LED |
LTME LED |
Problema |
||
|---|---|---|---|---|
|
Potencia |
Alarma |
PLC Alarm |
Potencia |
|
|
Off |
Rojo |
- |
- |
Disparo interno |
|
On |
Rojo |
- |
- |
Disparo de protección |
|
On |
Parpadeo rojo (2x por segundo) |
- |
- |
Alarma de protección |
|
On |
Parpadeo rojo (5x por segundo) |
- |
- |
Descarga o ciclo rápido |
|
On |
- |
- |
Rojo |
Disparo interno |
Dispositivo HMI XBT de Magelis
El dispositivo HMI XBTN410 de Magelis muestra automáticamente información sobre un disparo o una alarma, incluidos los disparos y alarmas del autodiagnóstico del controlador LTMR, cuando se producen.
Para obtener información sobre la visualización de disparos y alarmas cuando el dispositivo HMI se utiliza en una configuración de uno a varios, consulte el apartado sobre gestión de disparos de la publicación TeSys T LTMR Controlador de gestión de motores - Guía del usuario.
LTMCU Unidad de operador de control
La unidad de operador de control TeSys T LTMCU muestra automáticamente información acerca de un disparo o una alarma.
Para obtener más información, consulte el apartado sobre la visualización de disparos y alarmas en la publicación TeSys T LTMCU - Unidad de operador de control - Guia del usuario.
SoMove con TeSys T DTM
SoMove con TeSys T DTM muestra una matriz visual de disparos y alarmas activos, incluidos los disparos y alarmas de autodiagnóstico del controlador LTMR, cuando estos se producen.
Si desea obtener más información sobre esta pantalla de disparos activos y alarmas, consulte la ayuda en línea de TeSys T DTM para el contenedor de SoMove FDT.