Configuración de FLC (Corriente a plena carga)
Definición de FLC
La corriente a plena carga (FLC) representa la corriente real a plena carga del motor protegido por el controlador LTMR. El parámetro FLC es una característica del motor cuyo valor se puede encontrar en su placa.
Muchos parámetros de protección se establecen como un múltiplo de FLC.
El parámetro FLC se puede ajustar de FLCmín a FLCmáx.
Más abajo se detallan ejemplos de configuración de FLC.
Otras definiciones
CT de carga-relación = CT de carga-primario / (CT de carga-secundario * Pasos)
Corriente-máx. del sensor = Corriente-rango máx. * CT de carga-relación
El parámetro corriente-rango máx. lo determina el controlador-referencia comercial LTMR. Se almacena en unidades de 0,1 A y tiene uno de los valores siguientes: 8,0, 27,0, o 100,0 A.
El parámetro contactor-calibre se almacena en unidades de 0,1 A y lo define el usuario entre 1,0 y 1000,0 A.
FLCmáx se define como el mínimo valor entre corriente-máx. del sensor y contactor-calibre.
FLCmín = Corriente-máx. del sensor / 20 (redondeado al 0,01 A más cercano). FLCmín se almacena internamente en unidades de 0,01 A.
-
La modificación del contactor-calibre y/o CT de carga-relación modifica el valor de FLC.
-
No ajuste el valor de FLC por debajo del de FLCmín.
Conversión de amperios a valores de FLC
Los valores de FLC se almacenan como un porcentaje de FLCmax.
FLC (en %) = FLC (en A) / FLCmax.
Ejemplo 1 (sin CT externos)
Datos:
-
FLC (en A) = 0,43 A
-
Corriente-rango máx. = 8,0 A
-
CT de carga-primario = 1
-
CT de carga-secundario = 1
-
Pasos = 1
-
Contactor-calibre = 810,0 A
Parámetros calculados con un paso:
-
CT de carga-relación = CT de carga-primario / (CT de carga-secundario * Pasos) = 1 / (1 * 1) = 1,0
-
Corriente-máx. del sensor = Corriente-rango máx. * CT de carga-relación = 8,0 * 1,0 = 8,0 A
-
FLCmáx = mín (Corriente-máx. del sensor, Contactor-calibre) = mín (8,0, 810,0) = 8,0 A
-
FLCmín = Corriente-máx. del sensor / 20 = 8,0 / 20 = 0,40 A
-
FLC (in %) = FLC (en A) / FLCmáx = 0,43 / 8,0 = 5%
Ejemplo 2 (sin CT externos, múltiples pasos)
Datos:
-
FLC (en A) = 0,43 A
-
Corriente-rango máx. = 8,0 A
-
CT de carga-primario = 1
-
CT de carga-secundario = 1
-
Pasos = 5
-
Contactor-calibre = 810,0 A
Parámetros calculados con cinco pasos:
-
CT de carga-relación = CT de carga-primario / (CT de carga-secundario * Pasos) = 1 / (1 * 5) = 0.2
-
Corriente-máx. del sensor = Corriente-rango máx. * CT de carga-relación = 8,0 * 0,2 = 1,6 A
-
FLCmax = mín (Corriente-máx. del sensor, Contactor-calibre) = mín (1,6, 810,0) = 1,6 A
-
FLCmin = Corriente-máx. del sensor / 20 = 1,6 / 20 = 0,08 A
-
FLC (in %) = FLC (en A) / FLCmáx = 0,43 / 1,6 = 27 %
Ejemplo 3 (CT externos, contactor-calibre reducido)
Datos:
-
FLC (en A) = 135 A
-
Corriente-rango máx. = 8,0 A
-
CT de carga-primario = 200
-
CT de carga-secundario = 1
-
Pasos = 1
-
Contactor-calibre = 150.0 A
Parámetros calculados con un paso:
-
CT de carga-relación = CT de carga-primario / (CT de carga-secundario * Pasos) = 200 / (1 * 1) = 200.0
-
Corriente-máx. del sensor = Corriente-rango máx. * CT de carga-relación = 8,0 * 200,0 = 1600,0 A
-
FLCmax = mín (Corriente-máx. del sensor, Contactor-calibre) = mín (1600.0, 150.0) = 150.0 A
-
FLCmin = Corriente-máx. del sensor / 20 = 1600.0 / 20 = 80.0 A
-
FLC (in %) = FLC (en A) / FLCmax = 135 / 150,0 = 90 %