Primer encendido
Descripción general
El primer encendido describe el primer ciclo de alimentación a:
-
Un nuevo controlador LTMR; o bien
-
Un controlador LTMR que ya se ha puesto en marcha, pero cuyos parámetros se han restaurado en la configuración de fábrica, debido a:
-
La ejecución de Borrar todo-comando; o bien
-
Una actualización del firmware
-
La primera vez que se enciende, el controlador LTMR entra en un estado bloqueado, no configurado, llamado estado de inicialización, y se activa el parámetro Controlador-configuración necesaria de sistema. El controlador LTMR no sale de este estado hasta que se configuran determinados parámetros, llamados parámetros necesarios.
Cuando se he realizado la puesta en marcha, el controlador LTMR deja de estar bloqueado y está preparado para las operaciones. Para obtener información sobre los estados de funcionamiento, consulte la publicación TeSys T LTMR - Controlador de gestión de motores - Guía del usuario.
Primer encendido en la LTMCU
Mediante la unidad de operador de control LTMCU, al configurar los parámetros de menú se borra el parámetro Controlador-configuración necesaria de sistema y el controlador LTMR sale de su estado de inicialización.
Haga clic en OK.
Haga clic en OK.
Haga clic en Yes para guardar la configuración.
Cuando se guarda la configuración, el menú First Setup ya no se muestra.
Envíe un comando Clear All al producto para volver a acceder al menú First Setup.
Para obtener más información, consulte la publicación TeSys T LTMCU - Unidad de operador de control - Guia del usuario.
Primer encendido en SoMove con el TeSys T DTM
Utilizando SoMove con el TeSys T DTM para configurar todos los parámetros, en el primer encendido del controlador LTMR, el parámetro Controlador-configuración necesaria de sistema se puede borrar de 2 maneras:
-
En modo desconectado, haciendo clic en para descargar los archivos de configuración
-
En modo conectado, haciendo clic en el comando después de configurar todos los parámetros
Ambos comandos llevan al controlador LTMR fuera de la inicialización.