Introducción
Introducción
La puesta en marcha debe realizarse después de la instalación física del controlador LTMR, el módulo de expansión LTME y otros dispositivos de hardware.
El proceso de puesta en marcha incluye:
-
Inicialización de los dispositivos instalados, y
-
Configuración de los parámetros del controlador LTMR necesarios para el funcionamiento del controlador LTMR, el módulo de expansión LTME y otro hardware del sistema
La persona encargada de la puesta en marcha debe estar familiarizada con el hardware del sistema, y con el modo en que se instalará y utilizará en la aplicación.
Los dispositivos de hardware incluyen:
-
Motor
-
Transformadores de tensión
-
Transformadores de corriente de carga externa
-
Sensores de corriente de tierra
-
Red de comunicación
En las especificaciones del producto de estos dispositivos se proporciona información acerca de los parámetros necesarios. Para poder configurar las funciones de protección, supervisión y control de la aplicación, es necesario comprender el modo en que se utilizará el controlador LTMR.
Para obtener más información sobre la configuración de los parámetros de protección y control, consulte la publicación TeSys T LTMR Controlador de gestión de motores - Guía del usuario.
Para obtener información sobre la configuración de la red de comunicación consulte las publicaciones:
-
TeSys T LTMR - Guía de comunicación Ethernet
-
TeSys T LTMR - Guía de comunicación Modbus
-
TeSys T LTMR - Guía de comunicación PROFIBUS DP
-
TeSys T LTMR - Guía de comunicación CANopen
-
TeSys T LTMR - Guía de comunicación DeviceNet
Inicialización
El controlador LTMR está listo para inicializarse una vez finalizada la instalación del hardware. Para inicializar el controlador LTMR:
-
Asegúrese de que el comando para controlar el motor esté desactivado y, a continuación
-
Encienda el controlador LTMR
ATENCIÓN |
|---|
|
INICIALIZACIÓN INADECUADA
Desconecte la alimentación del motor antes de inicializar
el controlador LTMR.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Ni el controlador LTMR ni el módulo de expansión LTME necesitan configuración de hardware adicional (por ejemplo, girar selectores o configurar conmutadores DIP) para inicializarse. La primera vez que se enciende, el controlador LTMR entra en estado inicial y está preparado para su puesta en marcha.
Herramientas de configuración
Identifique el origen de control de configuración, y la herramienta de configuración, antes de configurar los parámetros. El controlador LTMR y el módulo de expansión LTME se pueden configurar localmente mediante un dispositivo HMI o a distancia a través de la conexión de red.
El controlador LTMR se puede poner en marcha utilizando:
-
Una unidad de operador de control LTMCU, o bien
-
Una PC con el software SoMove con el TeSys T DTM
-
Un PLC conectado al puerto de red del controlador LTMR.
Los siguientes parámetros identifican el origen de control de configuración:
|
Parámetro |
Permite el uso de esta herramienta |
Configuración predeterminada |
|---|---|---|
|
Configuración mediante activación de teclado de HMI |
Unidad de operador de control TeSys T LTMCU |
Activado |
|
Configuración mediante activación de herramienta de ingeniería de HMI |
Un PC con el software SoMove con el TeSys T DTM |
Activado |
|
Configuración mediante puerto de red-activación |
El puerto de red (PLC o PC con el software SoMove con el TeSys T DTM) |
Activado |
En este capítulo se describe la puesta en marcha realizada mediante el uso de la unidad de operador de control LTMCU, o bien el software SoMove con TeSys T DTM.
Proceso de puesta en marcha
El proceso de puesta en marcha es el mismo, con independencia de la herramienta de configuración seleccionada. Este proceso incluye las siguientes etapas:
|
Paso |
Descripción |
|---|---|
|
Primer encendido |
El controlador LTMR se inicializa, y está preparado para la configuración de los parámetros. |
|
Configuración de los parámetros necesarios |
Configure estos parámetros para que el controlador LTMR salga del estado de inicialización. El controlador LTMR está listo para las operaciones. |
|
Configuración de los parámetros opcionales |
Configure estos parámetros para permitir las funciones del controlador LTMR que necesita la aplicación. |
|
Comprobación del hardware |
Compruebe el cableado del hardware. |
|
Comprobación de la configuración |
Confirme la exactitud de los parámetros. |
ATENCIÓN