IEC-Anschlussschemata
Überblick
Dieser Abschnitt enthält die Anschlussschemata für die fünf vorkonfigurierten Betriebsmodi:
|
Überlast |
Überwachung der Motorlast, wenn die Motorlaststeuerung (Start/Stopp) durch ein anderes Gerät als den Controller erfolgt. |
|
Unabhängig |
Applikationen zum direkten Einschalten (direkt netzbetrieben) von Motoren mit einer Drehrichtung unter voller Spannung. |
|
Reverser |
Applikationen zum direkten Einschalten (direkt netzbetrieben) von Motoren mit zwei Drehrichtungen unter voller Spannung. |
|
2-Schritt |
Motorstart-Applikationen mit reduzierter Spannung, darunter:
|
|
2 Drehzahlen |
Motorapplikationen mit 2 Drehzahlen für folgende Motortypen:
|
Jede Applikation wird einzeln beschrieben anhand Folgendem:
|
Ein komplettes Anwendungsschema (einschließlich Stromversorgung und Steuerung) |
3-Draht-Steuerung (Impuls) über Klemmenleiste |
|
Drei Teilschemata (Varianten zur Verdrahtung des Steuerlogikeingangs) |
2-Draht-Steuerung (gehalten) über Klemmenleiste |
|
3-Draht-Steuerung (Impuls) über Klemmenleiste mit wählbarer Netzwerksteuerung |
|
|
2-Draht-Steuerung gehalten) über Klemmenleiste mit wählbarer Netzwerksteuerung |