Montaje
Descripción general
En esta sección se describe el montaje del controlador LTMR y el módulo de expansión LTME en un riel DIN, en una placa de montaje sólida o en una placa de montaje previamente ranurada (conocida como placa TE), por ejemplo, una placa Telequick™. También se describen los accesorios necesarios para el montaje, junto con el modo de extraer cada componente.
Nota: El controlador LTMR y su módulo de expansión LTME deben montarse lado a lado, con el módulo de expansión LTME en el lado izquierdo del controlador LTMR, conectados con el puente de conexión LTMCC004Montaje.
Montaje en rieles DIN
El montaje del controlador y el módulo de expansión se puede realizar en un riel DIN de 35 mm (1,38 in.) con un grosor de 1,35 mm (0,05 in.) y 0,75 mm (0,02 in.). Tras el montaje, es posible que los pies de montaje del controlador no puedan extenderse por encima de las dimensiones del controlador. Para montar el controlador:
Extracción de rieles DIN
Para separar el controlador del riel DIN:
Montaje sobre una placa de montaje sólida
El controlador y el módulo de expansión se pueden montar en una placa de montaje metálica con tornillos autorroscantes de acero ST2.9: cuatro para el controlador y dos para el módulo de expansión. El grosor de la placa de montaje no debe superar los 7 mm (0,275 in.). Tras el montaje, los pies de montaje del controlador pueden extenderse 8 mm (0,3 in.) por encima de las dimensiones del controlador en ambos sentidos. Para montar el controlador y el módulo de expansión en una placa de montaje:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Localice los cuatro orificios de montaje situados en cada esquina del controlador y los dos orificios de montaje del módulo de expansión. |
|
2 |
Sitúe el controlador y el módulo de expansión sobre la placa de montaje, teniendo cuidado de dejar espacio suficiente para el área de separaciónDimensiones. |
|
3 |
Inserte cada uno de los seis tornillos autorroscantes. |
|
4 |
Utilice un destornillador para apretar los tornillos y fijar bien en su lugar el controlador y el módulo de expansión. Apriete hasta 1 N•m (8,8 lb-in.). |
Montaje en una placa TE
El montaje del controlador y el módulo de expansión se puede realizar en una placa TE, como la de Telequick, mediante el uso de 6 grapas de fijación (AF1 EA4). Tras el montaje, los pies de montaje del controlador pueden extenderse 8 mm (0,3 in.) por encima de las dimensiones del controlador en ambos sentidos. Para montar el controlador en una placa Telequick:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Enganche las seis grapas de fijación a la placa Telequick, como se muestra en el siguiente diagrama. El borde redondeado debe quedar hacia arriba con respecto a las grapas superiores y hacia abajo con respecto a las inferiores. |
|
2 |
Sitúe el controlador y el módulo de expansión sobre las grapas de modo que los orificios de las grapas y los del controlador y el módulo de expansión queden alineados. Inserte los tornillos en los orificios y apriételos ligeramente. |
|
3 |
Cuando el controlador y el módulo de expansión estén colocados adecuadamente, apriete primero los tornillos inferiores y luego los superiores con un destornillador. Apriete hasta 1 N•m (8,8 lb-in.). |
Posición de funcionamiento
El montaje del controlador y el módulo de expansión se puede realizar a un ángulo de hasta 90 grados perpendicular al plano de montaje vertical normal.