DOCA0128ES-02

Montaje

Descripción general

En esta sección se describe cómo ensamblar el controlador LTMR y el módulo de expansión LTME en un panel.

Conexión del controlador LTMR y el módulo de expansión LTME

Se recomienda montar el controlador LTMR y su módulo de expansión LTME lado a lado con el módulo de expansión LTME a la izquierda del controlador LTMR y conectados con el puente de conexión LTMCC004 (1).

Si no es posible montar el controlador LTMR y su módulo de expansión LTME lado a lado:

  • Use sólo los cables apantallados LTM9CEXP03 (2) o cables LTM9CEXP10 (3) para conectarlos.

  • Conecte a tierra el cable apantallado.

  • Separe los cables de conexión LTM9CEXP•• de todos los demás cables de alimentación o control para evitar perturbaciones por EMC.

Ejemplo de montaje en un cajón extraíble de un panel

A1, A2 Fuente de alimentación del controlador LTMR

B1, B2 Fuente de alimentación dedicada a las salidas lógicas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?