Feststellen von Problemen
Überblick
Der LTMR-Controller und das Erweiterungsmodul führen beim Einschalten und während des Betriebs Prüfungen zur Selbstdiagnose durch.
Probleme am LTMR-Controller oder am Erweiterungsmodul lassen sich folgendermaßen feststellen:
-
mithilfe der Power- und Alarm-LEDs am LTMR-Controller,
-
mithilfe der Power- und Eingangs-LEDs am Erweiterungsmodul,
-
anhand einer LCD-Anzeige an einem Magelis XBTN410-HMI-Gerät oder an einer TeSys T LTMCU-Bedieneinheit, die am HMI-Port des LTMR-Controllers angeschlossen ist, oder
-
mithilfe von SoMove mit dem TeSys T DTM auf einem PC, der an den HMI-Port des LTMR-Controllers angeschlossen ist.
Geräte-LEDs
Die LEDs am LTMR-Controller und am Erweiterungsmodul können folgende Probleme anzeigen:
|
LTMR LED |
LTME LED |
Problem |
||
|---|---|---|---|---|
|
Spannungsversorgung |
Alarm |
SPS-Alarm |
Spannungsversorgung |
|
|
Aus |
Rot |
- |
- |
Interne Auslösung |
|
Ein |
Rot |
- |
- |
Schutzauslösung |
|
Ein |
Blinkt rot (2 x pro Sekunde) |
- |
- |
Schutzalarm |
|
Ein |
Blinkt rot (5 x pro Sekunde) |
- |
- |
Lastabwurf oder schneller Zyklus |
|
Ein |
- |
- |
Rot |
Interne Auslösung |
Magelis XBT-HMI-Gerät
Die Magelis XBTN410 HMI zeigt automatisch Informationen über auftretende Auslösungen oder Alarme an, einschließlich über Auslösungen und Alarme, die bei einer Selbstdiagnose des LTMR-Controllers festgestellt werden.
Informationen über die Anzeige von Auslösungen und Alarmen bei der Verwendung der HMI in einer 1:n-Konfiguration finden Sie im Abschnitt über das Auslösungsmanagement im TeSys T LTMR Motormanagement-Controller – Benutzerhandbuch.
LTMCU-Bedieneinheit
Die TeSys T LTMCU-Bedieneinheit zeigt automatisch Informationen über eine Auslösung oder einen Alarm an.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Auslösungs- und Alarmanzeige“ im TeSys T LTMCU-Bedieneinheit – Benutzerhandbuch.
SoMove mit TeSys T DTM
SoMove mit dem TeSys T DTM zeigt eine visuelle Beschreibung aktiver Auslösungen und Alarme an, einschließlich von Auslösungen und Alarmen, die bei einer Selbstdiagnose des LTMR-Controllers festgestellt werden.
Informationen über diese Anzeige von aktiven Auslösungen und Alarmen finden Sie in der Onlinehilfe zum TeSys T DTM für SoMove FDT-Container.