DOCA0128IT-02

Parametri obbligatori e opzionali

Introduzione

Oltre ai parametri obbligatori, se necessario, configurare anche i parametri opzionali alla prima accensione o successivamente.

Con l'HMI LTMCU

In LTMCU HMI, i parametri obbligatori e opzionali si trovano nei cinque menu secondari del menu principale.

In SoMove con il TeSys T DTM

In SoMove con il TeSys T DTM , i parametri obbligatori e opzionali si trovano nella struttura ad albero nella scheda elenco parametri.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?