DOCA0128DE-02

Obligatorische und optionale Parameter

Einführung

Zusätzlich zu den obligatorischen Parametern müssen Sie eventuell beim ersten Einschalten oder später auch optionale Parameter konfigurieren.

Im LTMCU HMI-Gerät

Im LTMCU HMI-HMI-Gerät befinden sich die obligatorischen und die optionalen Parameter in den fünf Untermenüs.

In SoMove mit dem TeSys T DTM

In SoMove mit dem TeSys T DTM befinden sich die obligatorischen und die optionalen Parameter in Strukturansichtselementen auf der Registerkarte Parameterliste.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?