验证系统接线
概述
配置所有必需参数和可选参数后,请务必检查您的系统接线,可包括:
-
电机电源接线
-
LTMR 控制器接线
-
外部电流互感器接线
-
诊断接线
-
I/O 接线
电机电源接线
要验证电机电源接线,请检查以下各项:
|
查看... |
操作 |
|---|---|
|
电机铭牌 |
确认电机生成的电流和电压在 LTMR 控制器范围内。 |
|
电源接线图 |
目视确认实际电源接线与预期电源接线相匹配(如电源接线图中所述)。 |
|
带 TeSys T DTM 的 SoMove 或 HMI 设备 LCD 显示屏中的脱扣和报警列表 |
查找以下任何脱扣或报警:
|
|
带 TeSys TDTM的 SoMove 或 HMI 设备 HMI 滚动显示屏中的所有参数或只读参数列表 |
在以下参数中查找异常值:
|
控制电路接线
要验证控制线路接线,请检查以下各项:
|
查看... |
操作 |
|---|---|
|
控制接线图 |
目视确认实际控制接线与预期控制接线相匹配(如控制接线图中所述)。 |
|
LTMR 控制器电源 LED 指示灯 |
如果 LED 指示灯熄灭,LTMR 控制器可能未接通电源。 |
|
LTMR 控制器 HMI LED |
如果 LED 指示灯熄灭,LTMR 控制器可能未与 LTMCU 或者 PC running SoMove 通讯。 |
|
LTME 扩展模块电源 LED 指示灯 |
如果 LED 指示灯熄灭,LTME 扩展模块可能未接通电源。 |
电流互感器接线
验证负载电流互感器接线,并且如果应用程序包括外部负载电流互感器,还应通过检查以下项验证其接线:
|
查看... |
操作 |
|---|---|
|
外部 CT 接线图 |
目视确认实际接线与预期接线相匹配(如接线图中所述)。 |
|
以下负载 CT 参数设置(使用带 TeSys TDTM 的 SoMove):
|
确认负载 CT 比参数或负载 CT 一次电流和负载 CT 二次电流的组合准确反映了预期负载 CT 比。 目视确认负载 CT 多匝参数可准确反映接线通过 LTMR 控制器的嵌入式 CT 窗口的匝数。 |
|
以下负载电机参数设置(使用带 TeSys TDTM 的 SoMove):
|
目视确认电机和 LTMR 控制器已针对电机相位参数中设置的相数进行接线。 |
|
以下负载电机参数设置(使用带 TeSys TDTM 的 SoMove 或 HMI 设备的 LCD 显示器):
|
如果电机是三相电机,则目视检查接线相序与电机相序参数设置是否匹配。 |
线路诊断
通过检查以下各项,验证任何电机温度感应设备或外部接地电流传感器(如果应用程序包括这些设备)的接线:
|
查看... |
操作 |
|---|---|
|
接线图 |
目视确认实际接线与预期接线相匹配(如接线图中所述)。 |
|
外部接地 CT 规格 - 和 - 以下接地 CT 参数设置(使用带 TeSys TDTM 的 SoMove):
|
确认接地 CT 一次电流和接地 CT 二次电流参数的组合是否准确反映预期接地 CT 比。 |
|
电机温度传感器规格 - 和 - 以下参数设置(使用带 TeSys TDTM 的 SoMove 或 HMI 设备的 LCD 显示器):
|
确认实际采用的电机温度传感器其传感器类型与电机温度传感器参数中设置的类型相同。 |
I/O 接线
检查以下各项,验证任何 I/O 连接的接线:
|
查看... |
操作 |
|---|---|
|
接线图 |
目视确认实际接线与预期接线相匹配(如接线图中所述)。 |
|
HMI 设备上的 AUX1(运行 1)、AUX2(运行 2)和停止按钮 - 和 - 以下参数设置(使用带 TeSys TDTM 的 SoMove 或 HMI 设备的 LCD 显示器):
|
确认当通过端子排或 HMI 端口进行控制时每个命令执行预期启动或停止功能。 |
|
HMI 设备上的复位按钮 - 和 - 以下参数设置(使用带 TeSys TDTM 的 SoMove 或 HMI 设备的 LCD 显示器):
|
确认当控制设置为手动时,HMI 可以发出手动脱扣复位命令。 |
|
PLC,如果 LTMR 控制器已连接到网络 - 和 - 以下参数设置(使用带 TeSys TDTM 的 SoMove 或 HMI 设备的 LCD 显示器):
|
确认 PLC 可以发出预期的启动、停止和远程复位功能命令。 |