Protezione da perdita di fase corrente
La tabella elenca la protezione da perdita di fase corrente per la comunicazione con Modbus RTU.
|
Indirizzo |
Registro |
N. |
Codice funzione |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Portata |
Valore predefinito |
Backup |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DFD |
3582 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
S |
Impostazione della funzione |
|
0x0DFE |
3583 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
1 |
S |
Ritardo |
|
0x0DFF |
3584 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
S |
Modalità di ripristino |
|
0x0E00 |
3585 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
S |
Ritardo autoreset |
|
0x0E01 |
3586 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |