DOCA0355IT-01

Protezione sovrafrequenza

La tabella elenca la protezione da sovrafrequenza per la comunicazione con Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x0E50

3665

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Allarme

  • 2: Disinnesto

  • 3: Allarme + disinnesto

0

S

Impostazione della funzione

0x0E51

3666

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

%F*

UINT16

100–110
(incrementi di 1)

105

S

Pickup

0x0E52

3667

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

1

S

Ritardo

0x0E53

3668

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

%F*

UINT16

100–110
(incrementi di 1)

105

S

Soglia di allarme

0x0E54

3669

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicazione
  • Bit 3: Auto

3

S

Modalità di ripristino

0x0E55

3670

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Ritardo autoreset

0x0E56

3671

1

Riservato

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?