Disinnesto terra calcolato
La tabella elenca il disinnesto terra calcolato per la comunicazione Modbus RTU.
|
Indirizzo |
Registro |
N. |
Codice funzione |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Portata |
Valore predefinito |
Backup |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DE0 |
3553 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
S |
Impostazione della funzione |
|
0x0DE1 |
3554 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
10–500 |
20 |
S |
Pickup |
|
0x0DE2 |
3555 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
0,010–10 |
s |
UINT16 |
5–60000 |
20 |
S |
Ritardo |
|
0x0DE3 |
3556 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
10–500 |
20 |
S |
Soglia di allarme |
|
0x0DE4 |
3557 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
S |
Modalità di ripristino |
|
0x0DE5 |
3558 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
S |
Ritardo autoreset |
|
0x0DE6 |
3559 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
N |
Funzionamento all'avviamento motore |