DOCA0355IT-01

Protezione da squilibrio di corrente

La tabella elenca le protezioni da squilibrio di corrente per la comunicazione con Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x0DF6

3575

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Allarme

  • 2: Disinnesto

  • 3: Allarme + disinnesto

3

S

Impostazione della funzione

0x0DF7

3576

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

%

UINT16

5–100
(incrementi di 5)

20

S

Pickup

0x0DF8

3577

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

50

S

Ritardo

0x0DF9

3578

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

5–100
(incrementi di 5)

20

S

Soglia di allarme

0x0DFA

3579

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicazione
  • Bit 3: Auto

3

S

Modalità di ripristino

0x0DFB

3580

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Ritardo autoreset

0x0DFC

3581

1

Riservato

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?