DOCA0355IT-01

Uscita del blocco

La tabella elenca lo stato per le uscite del blocco per la comunicazione con Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x0ED6

3799

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

0

S

Impostazione della funzione

0x0ED7

3800

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,01

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Tempo di apertura contattore o interruttore

0x0ED8

3801

2

Riservato

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?