Protezione da sovraccarico termico
La tabella elenca la protezione termica per la comunicazione con Modbus RTU.
|
Indirizzo |
Registro |
N. |
Codice funzione |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Portata |
Valore predefinito |
Backup |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DAC |
3501 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
3 |
S |
Impostazione della funzione |
|
0x0DAD |
3502 |
1 |
0x03, |
L/S |
0,01 |
– |
UINT16 |
100–150 |
115 |
S |
Fattore di servizio |
|
0x0DAE |
3503 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
5–40 |
10 |
S |
Classe del disinnesto |
|
0x0DAF |
3504 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
%TM* |
UINT16 |
80–100 |
80 |
S |
Soglia di allarme |
|
0x0DB0 |
3505 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
|
8 |
S |
Modalità reset* |
|
0x0DB1 |
3506 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
%TM* |
UINT16 |
30–95 |
90 |
S |
Livello di reset termico |
|
0x0DB2 |
3507 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
%TM* |
UINT16 |
5–100 |
90 |
S |
Livello di inibizione iniziale |
|
0x0DB3 |
3508 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
S |
Funzione di raffreddamento |
|
0x0DB4 |
3509 |
1 |
0x03, |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
S |
Tempo di raffreddamento |
|
0x0DB5 |
3510 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
S |
Funzione di pausa |
|
0x0DB6 |
3511 |
1 |
0x03, |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
S |
Tempo di pausa |
|
0x0DB7 |
3512 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
S |
Funzione di blocco |
|
0x0DB8 |
3513 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
%TM* |
UINT16 |
80–95 |
80 |
S |
Livello di blocco |
|
0x0DB9 |
3514 |
1 |
0x03, |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
S |
Tempo di blocco |
|
0x0DBA |
3515 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
S |
Ventola ausiliaria |
|
0x0DBB |
3516 |
3 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |