위상 부족 전류 보호
이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 위상 부족 전류 보호 기능이 나와 있습니다.
|
주소 |
레지스터 |
번호 |
기능 코드 |
RW |
X |
단위 |
유형 |
범위 |
기본값 |
Svd |
설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DEE |
3567 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
1 |
Y |
기능 설정 |
|
0x0DEF |
3568 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
15~100 |
50 |
Y |
픽업 |
|
0x0DF0 |
3569 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
1~60000 |
100 |
Y |
지연 시간 |
|
0x0DF1 |
3570 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
15~100 |
50 |
Y |
경보 수준 |
|
0x0DF2 |
3571 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
8 |
Y |
초기화 모드 |
|
0x0DF3 |
3572 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
0~60000 |
50 |
Y |
자동 초기화 지연 |
|
0x0DF4 |
3573 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
예약됨 |