DOCA0275KO-01

과주파수 보호

이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 과주파수 보호 기능이 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

설명

0x0E50

3665

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 경보

  • 2: 트립

  • 3: 경보 + 트립

0

Y

기능 설정

0x0E51

3666

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

%F*

UINT16

100~110
(1 단계)

105

Y

픽업

0x0E52

3667

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

UINT16

1~60000
(1 단계)

1

Y

지연 시간

0x0E53

3668

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

%F*

UINT16

100~110
(1 단계)

105

Y

경보 수준

0x0E54

3669

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

BITMAP

  • 비트 0: Reset 키

  • 비트 1: DI
  • 비트 2: 통신
  • 비트 3: 자동

3

Y

초기화 모드

0x0E55

3670

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

UINT16

0~60000
(1 단계)

0

Y

자동 초기화 지연

0x0E56

3671

1

예약됨

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?