과도한 시작 시간 보호
이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 과도한 시작 시간 보호 기능이 나와 있습니다.
|
주소 |
레지스터 |
번호 |
기능 코드 |
RW |
X |
단위 |
유형 |
범위 |
기본값 |
Svd |
설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0EA6 |
3751 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
기능 설정 |
|
0x0EA7 |
3752 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
1~60000 |
100 |
Y |
지연 시간 |
|
0x0EA8 |
3753 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
초기화 모드 |
|
0x0EA9 |
3754 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
0~60000 |
0 |
Y |
자동 초기화 지연 |
|
0x0EAA |
3755 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
80~300 |
100 |
Y |
실행 임계값 |
|
0x0EAB~0x0EAC |
3756~3757 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
예약됨 |