디지털 입력 설정
설명
TeSys Tera system은 최대 32개의 디지털 입력을 지원합니다.
- LTMT main unit의 디지털 입력 4개
- LTMT expansion modules을 통해 디지털 입력 최대 28개
| 주소 | 레지스터 | 번호 | 설명 | DI 위치 |
|---|---|---|---|---|
|
0x1194 |
4501 |
3 |
디지털 입력 1 설정 |
LTMT main unit의 DI1 |
|
0x1197 |
4504 |
3 |
디지털 입력 2 설정 |
LTMT main unit의 DI2 |
|
0x119A |
4507 |
3 |
디지털 입력 3 설정 |
LTMT main unit의 DI3 |
|
0x119D |
4510 |
3 |
디지털 입력 4 설정 |
LTMT main unit의 DI4 |
|
0x11A0 |
4513 |
3 |
디지털 입력 5 설정 |
LTMT expansion module의 DI |
|
0x11A3 |
4516 |
3 |
디지털 입력 6 설정 |
LTMT expansion module의 DI |
|
0x11A6 |
4519 |
3 |
디지털 입력 7 설정 |
LTMT expansion module의 DI |
|
0x11A9 |
4522 |
3 |
디지털 입력 8 설정 |
LTMT expansion module의 DI |
|
0x11AC |
4525 |
3 |
디지털 입력 9 설정 |
LTMT expansion module의 DI |
|
0x11AF |
4528 |
3 |
디지털 입력 10 설정 |
LTMT expansion module의 DI |
|
0x11B2 |
4531 |
3 |
디지털 입력 11 설정 |
LTMT expansion module의 DI |
|
0x11B5 |
4534 |
3 |
디지털 입력 12 설정 |
LTMT expansion module의 DI |
|
0x11B8 |
4537 |
3 |
디지털 입력 13 설정 |
LTMT expansion module의 DI |
|
0x11BB |
4540 |
3 |
디지털 입력 14 설정 |
LTMT expansion module의 DI |
|
0x11BE |
4543 |
3 |
디지털 입력 15 설정 |
LTMT expansion module의 DI |
|
0x11C1 |
4546 |
3 |
디지털 입력 16 설정 |
LTMT expansion module의 DI |
|
0x11C4 |
4549 |
3 |
디지털 입력 17 설정 |
LTMT expansion module의 DI |
|
0x11C7 |
4552 |
3 |
디지털 입력 18 설정 |
LTMT expansion module의 DI |
|
0x11CA |
4555 |
3 |
디지털 입력 19 설정 |
LTMT expansion module의 DI |
|
0x11CD |
4558 |
3 |
디지털 입력 20 설정 |
LTMT expansion module의 DI |
|
0x11D0 |
4561 |
3 |
디지털 입력 21 설정 |
LTMT expansion module의 DI |
|
0x11D3 |
4564 |
3 |
디지털 입력 22 설정 |
LTMT expansion module의 DI |
|
0x11D6 |
4567 |
3 |
디지털 입력 23 설정 |
LTMT expansion module의 DI |
|
0x11D9 |
4570 |
3 |
디지털 입력 24 설정 |
LTMT expansion module의 DI |
|
0x11DC~0x11F1 |
4573~4594 |
3 |
– |
예약됨 |
LTMT main unit에 대한 디지털 입력 4개의 설정은 디지털 입력 1에서 디지털 입력 4까지의 설정에 해당합니다.
LTMT expansion module에 대한 디지털 입력 설정은 Expansion Unit 구성에 따라 정의됩니다.
예: TeSys Tera system이 다음으로 구성되어 있다고 가정합니다.
-
LTMT main unit 1개
-
디지털 입력 4개가 있으며 Expansion Unit 1로 구성된 LTMTIN42 BD/FM Expansion Unit 1개
이 경우
- 디지털 입력 1 설정~디지털 입력 4 설정은 LTMT main unit의 DI1~DI4에 대해 유효합니다.
-
디지털 입력 5 설정~디지털 입력 8 설정은 LTMTIN42 Expansion Unit의 DI5~DI8에 대해 유효합니다.
디지털 입력 1 설정
이 표에는 디지털 입력 설정에 대한 레지스터가 나와 있습니다.
|
주소 |
레지스터 |
번호 |
기능 코드 |
RW |
X | 단위 |
유형 |
범위 | 기본값 |
Svd |
설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x1194 | 4501 | 1 |
0x03, |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 활성 하이 1: 활성 로우 |
0 |
Y |
디지털 입력 1 트리거 유형 |
| 0x1195 | 4502 | 1 |
0x03, |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0~38 |
4 |
Y |
디지털 입력 1 입력 소스 |
| 0x1196 | 4503 | 1 |
0x03, |
RW |
1 | ms | UINT16 |
1~60000 |
10 |
Y |
디지털 입력 1 유효성 검사 시간 |
DI 입력 소스
이 표에는 디지털 입력 설정에 대한 입력 소스가 나와 있습니다.
| 레지스터 값 | DI 입력 소스 |
|---|---|
|
0 |
기타 |
|
1 |
트립 초기화 DI |
|
2 |
차단기 닫기 DI |
|
3 |
차단기 열림 DI |
|
4 |
로컬-시작> DI |
|
5 |
로컬-시작>> DI |
|
6 |
로컬-정지 DI |
|
7 |
로컬-시작< DI |
|
8 |
로컬-시작<< DI |
|
9 |
원격-시작> DI |
|
10 |
원격-시작>> DI |
|
11 |
원격-정지 DI |
|
12 |
원격-시작< DI |
|
13 |
원격-시작<< DI |
|
14 |
인터록 1 |
|
15 |
인터록 2 |
|
16 |
인터록 3 |
|
17 |
인터록 4 |
|
18 |
인터록 5 |
|
19 |
인터록 6 |
|
20 |
인터록 7 |
|
21 |
인터록 8 |
|
22 |
인터록 9 |
|
23 |
인터록 10 |
|
24 |
인터록 11 |
|
25 |
인터록 12 |
|
26 |
접촉기 열림 DI |
|
27 |
실행 DI |
|
28 |
차단 입력 |
|
29 |
로직 테스트 DI |
|
30 |
모드 선택 1 |
|
31 |
모드 선택 2 |
|
32 |
속도 변경 |
|
33 |
강제 시작 |
|
34 |
강제 정지 |
|
35 |
트립 없는 자체 테스트 |
|
36 |
트립과 함께 자체 테스트 |
|
37 |
예약됨 |
|
38 |
없음 |