출력 차단
이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 출력 차단이 나와 있습니다.
|
주소 |
레지스터 |
번호 |
기능 코드 |
RW |
X |
단위 |
유형 |
범위 |
기본값 |
Svd |
설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0ED6 |
3799 |
1 |
0x03, |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
기능 설정 |
|
0x0ED7 |
3800 |
1 |
0x03, |
RW |
0.01 |
s |
UINT16 |
0~60000 |
0 |
Y |
접촉기 또는 차단기 개방 시간 |
|
0x0ED8 |
3801 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
예약됨 |