전류 위상 역전 보호
이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 전류 위상 역전 보호 기능이 나와 있습니다.
|
주소 |
레지스터 |
번호 |
기능 코드 |
RW |
X |
단위 |
유형 |
범위 |
기본값 |
Svd |
설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0E02 |
3587 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
Y |
기능 설정 |
|
0x0E03 |
3588 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
1~60000 |
1 |
Y |
지연 시간 |
|
0x0E04 |
3589 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
초기화 모드 |
|
0x0E05 |
3590 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
0~60000 |
0 |
Y |
자동 초기화 지연 |
|
0x0E06 |
3591 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
예약됨 |