날짜 및 시간 설정
TeSys Tera system에는 내부 시계가 있으며 전원 공급 없이 12시간 동안 날짜와 시간을 기억합니다.
이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 날짜 및 시간 설정이 나와 있습니다.
|
주소 |
레지스터 |
번호 |
기능 코드 |
RW |
X | 단위 |
유형 |
범위 | 기본값 |
Svd |
설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x113B |
4412 |
1 |
0x03, 0x10 |
RW |
1 | – |
UINT16 |
1~31 |
1 |
Y |
날짜 |
|
0x113C |
4413 |
1 |
0x03, 0x10 |
RW |
1 | – |
UINT16 |
1~12 |
1 |
Y |
월 |
|
0x113D |
4414 |
1 |
0x03, 0x10 |
RW |
1 | – |
UINT16 |
2000~2099 |
2016 |
Y |
년 |
|
0x113E |
4415 |
1 |
0x03, 0x10 |
RW |
1 | – |
UINT16 |
0~23 (1 단계) |
0 |
Y |
시 |
|
0x113F |
4416 |
1 |
0x03, 0x10 |
RW |
1 | – |
UINT16 |
0~59 (1 단계) |
0 |
Y |
분 |
|
0x1140 |
4417 |
1 |
0x03, 0x10 |
RW |
1 | – |
UINT16 |
0~59 (1 단계) |
0 |
Y |
초 |
|
0x1141 |
4418 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
예약됨 |
|
0x1143 |
4420 |
1 |
0x03, 0x10 |
RW |
1 | – |
UINT16 |
0~1 |
0 |
N |
날짜 및 시간 업데이트 |
주소 4412, 기능 코드 16(여러 홀딩 레지스터), 레지스터 수 9를 사용하여 다음과 같은 Modbus 홀딩 레지스터에 날짜와 시간을 기록합니다.
예를 들어, 2023년 1월 1일 12:00:00을 업데이트하려면 레지스터 값이 아래와 같은 형식이어야 합니다.
| 매개 변수 이름 | 레지스터 | 예제 데이터 | 데이터 형식(빅 엔디언) |
|---|---|---|---|
|
날짜 |
4412 |
1 | 0x0001 |
|
월 |
4413 |
1 | 0x0001 |
|
년 |
4414 |
2023 | 0x07E7 |
|
시 |
4415 |
12 | 0x000C |
|
분 |
4416 |
0 | 0x0000 |
|
초 |
4417 |
0 | 0x0000 |
|
예약됨 |
4418 |
0 | 0x0000 |
|
RTC 업데이트 |
4420 |
0 | 0x0001 |