DOCA0275KO-01

전압 강하

이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 전압 강하가 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

설명

0x0EAD

3758

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 부하 차단
  • 2: 자동 재시작

0

Y

기능 설정

0x0EAE

3759

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

%Vn

UINT16

20~90
(5 단계)

90

Y

전압 강하

0x0EAF

3760

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

%Vn

UINT16

20~95
(5 단계)

95

Y

전압 복구

0x0EB0

3761

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

0~9999
(1 단계)

2

Y

전압 강하 재시작 시간 초과

0x0EB1

3762

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

0~301
(1 단계)

4

Y

지연된 재시작 시간 초과

0x0EB2

3763

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

0

Y

정지 바이패스 DI

0x0EB3

3764

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

UINT16

0~4
(1 단계)

2

Y

즉시 재시작 시간 초과

0x0EB4

3765

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

1~9999
(1 단계)

10

Y

부하 차단 시간 초과

0x0EB5

3766

1

예약됨

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?