Introducción
Descripción general
La interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático permite que una unidad funcional inteligente (IMU) con un interruptor automático ComPacT, PowerPacT o MasterPact se conecte a una red Modbus de línea serie Modbus-SL RS-485 de dos conductores. Cada interruptor automático tiene su propia interfaz IFM y una dirección Modbus correspondiente.
Tipos de interfaz IFM
El número de referencia de la interfaz IFM es LV434000. La interfaz IFM con el número de referencia LV434000 sustituye por completo a la interfaz IFM con el número de referencia TRV00210 o STRV00210.
-
Los datos de interfaz IFM para la interfaz IFM con el número de referencia LV434000 son los mismos que para la interfaz IFM con el número de referencia TRV00210 o STRV00210.
-
Las interfaces IFM con número de referencia TRV00210 o STRV00210 no son compatibles con los interruptores automáticos MasterPact MTZ.
Características de la interfaz IFM
Las características principales de la interfaz IFM son:
-
Una única interfaz de línea serie Modbus proporcionada en:
-
la interfaz de conector RJ45
-
la interfaz de conexión de apilado
-
-
Conmutadores rotativos de la HMI para configuración de la dirección y opción de candado
-
Botón pulsador para función de prueba