Medidas de demanda
Descripción general
Los registros de demanda incluyen:
-
Demanda de corriente
-
Demanda de potencia aparente, reactiva y activa
La duración de la ventana de la demanda de corriente depende de la configuración del registro 3352. Consulte Tiempo de demanda.
La duración de la ventana y el tipo de ventana de demanda de potencia dependen de la configuración de los registros 3354 y 3355. Consulte Tiempo de demanda.
-
Para el tipo de ventana de bloque, el valor de la demanda se actualiza al final de la ventana.
-
Para el tipo de ventana deslizante:
-
Si la duración de la ventana es menor o igual que 15 minutos, el valor de la demanda se actualiza cada 15 segundos.
-
Si la duración de la ventana es de más de 15 minutos, el valor de la demanda se actualiza cada minuto.
-
El comando de restablecimiento mínimo/máximo (código de comando = 46728) puede restablecer el contenido de los registros de medidas de demanda máxima.
Demanda de corriente
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0897 |
2200 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demanda de corriente en fase 1: I1 Dmd (2) |
|
0x0898 |
2201 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demanda de corriente en fase 2: I2 Dmd (2) |
|
0x0899 |
2202 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demanda de corriente en fase 3: I3 Dmd (2) |
|
0x089A |
2203 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demanda de corriente en el neutro: IN Dmd (1) (2) |
|
0x089B |
2204 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demanda de corriente máxima en fase 1 desde el último reinicio: I1 Peak Dmd |
|
0x089C |
2205 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demanda de corriente máxima en fase 2 desde el último reinicio: I2 Peak Dmd |
|
0x089D |
2206 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demanda de corriente máxima en fase 3 desde el último reinicio: I3 Peak Dmd |
|
0x089E |
2207 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demanda de corriente máxima en el neutro desde el último reinicio: IN Peak Dmd (1) |
|
(1) El valor no está disponible cuando el tipo de sistema del registro 3314 es 31 o 40. Consulte Tipo de sistema. (2) El algoritmo térmico es el único disponible con las unidades de control MicroLogic E, mientras que las unidades de control MicroLogic P tienen el algoritmo térmico y el de media aritmética. |
||||||||
Demanda de potencia activa
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x08AF |
2224 |
L |
1 |
kW |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demanda de potencia activa total: P Dmd (1) (3) |
|
0x08B0 |
2225 |
L |
1 |
kW |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demanda de potencia activa máxima total desde el último reinicio: P Peak Dmd |
|
0x08B1 |
2226 |
L |
1 |
kW |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demanda de potencia activa pronosticada al final de la ventana (2) |
|
0x08B2 |
2227 |
L |
1000 |
– |
INT16 |
-1000-+1000 |
P |
Factor de potencia total en la última demanda máxima de potencia activa |
|
0x08B3 |
2228 |
L |
1 |
kVAR |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demanda de potencia reactiva en la última demanda máxima de potencia activa |
|
0x08B4 |
2229 |
L |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demanda de potencia aparente en la última demanda máxima de potencia activa |
|
(1) Para el tipo de ventana de bloque, este valor se actualiza al final del intervalo de la ventana. Para el tipo de ventana deslizante, el valor se actualiza cada 15 segundos. (2) El valor se actualiza cada 15 segundos para los tipos de ventana de bloque y deslizante. (3) El algoritmo térmico es el único disponible con las unidades de control MicroLogic E, mientras que las unidades de control MicroLogic P tienen el algoritmo térmico y el de media aritmética. |
||||||||
Demanda de potencia reactiva
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x08B5 |
2230 |
L |
1 |
kVAR |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demanda de potencia reactiva total: Q Dmd (1) |
|
0x08B6 |
2231 |
L |
1 |
kVAR |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demanda máxima de potencia reactiva desde el último reinicio: Q Peak Dmd |
|
0x08B7 |
2232 |
L |
1 |
kVAR |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demanda de potencia reactiva pronosticada al final de la ventana (2) |
|
0x08B8 |
2233 |
L |
1000 |
– |
INT16 |
-1000-+1000 |
P |
Factor de potencia total en la última demanda máxima de potencia reactiva |
|
0x08B9 |
2234 |
L |
1 |
kW |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demanda de potencia activa en la última demanda máxima de potencia reactiva |
|
0x08BA |
2235 |
L |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demanda de potencia aparente en la última demanda máxima de potencia reactiva |
|
(1) Para el tipo de ventana de bloque, este valor se actualiza al final del intervalo de la ventana. Para el tipo de ventana deslizante, el valor se actualiza cada 15 segundos. (2) El valor se actualiza cada 15 segundos para los tipos de ventana de bloque y deslizante. |
||||||||
Demanda de potencia aparente
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x08BB |
2236 |
L |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demanda de potencia aparente total: S Dmd (1) |
|
0x08BC |
2237 |
L |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
E/P |
Demanda de potencia aparente máxima total desde el último reinicio: S Peak Dmd |
|
0x08BD |
2238 |
L |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demanda de potencia aparente pronosticada al final de la ventana (2) |
|
0x08BE |
2239 |
L |
1000 |
– |
INT16 |
-1000-+1000 |
P |
Factor de potencia total en la última demanda máxima de potencia aparente |
|
0x08BF |
2240 |
L |
1 |
kW |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demanda de potencia activa en la última demanda máxima de potencia aparente |
|
0x08C0 |
2241 |
L |
1 |
kVAR |
INT16U |
0-32767 |
P |
Demanda de potencia reactiva en la última demanda máxima de potencia aparente |
|
(1) Para el tipo de ventana de bloque, este valor se actualiza al final del intervalo de la ventana. Para el tipo de ventana deslizante, el valor se actualiza cada 15 segundos. (2) El valor se actualiza cada 15 segundos para los tipos de ventana de bloque y deslizante. |
||||||||