Esquemas con interruptores automáticos ComPacT NS
Descripción
En función del tipo de interruptor automático utilizado, conecte la interfaz IFE al interruptor automático con una de las siguientes configuraciones:
-
Conexión de la interfaz IFE a un interruptor automático con mando manual fijo ComPacT NS con un módulo BCM ULP.
-
Conexión de la interfaz IFE a un interruptor automático extraíble ComPacT NS 630b-1600 con un módulo BCM ULP y su módulo IO respectivo.
Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del sistema ULP.
Conexión ULP
| AVISO |
|---|
|
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Todas las configuraciones de conexión requieren el cable BCM ULP.
Conexión de la interfaz IFE a un interruptor automático con mando manual fijo ComPacT NS
Conexión de la interfaz IFE a un interruptor automático extraíble ComPacT NS 630b-1600
A Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático
B ULP terminación de línea
C RJ45 ULP (cable)
D Cable BCM ULP del interruptor automático
E Contacto de posición desconectada del interruptor automático (CD)
F Zócalo del interruptor automático
G BCM ULP Módulo de comunicación del interruptor automático
H Interruptor automático extraíble con unidad de control MicroLogic A, E o P
I Bornero extraíble
J Contacto de posición conectada del interruptor automático (CE)
K Contacto de posición de prueba del interruptor automático (CT)
L IO Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático