DOCA0220ES-01

Introducción

Descripción general

La interfaz IFE permite que una unidad funcional inteligente (IMU) con un interruptor automático ComPacT, PowerPacT o MasterPact se conecte a una red Ethernet. Cada interruptor automático tiene su propia interfaz IFE y dirección IP correspondiente.

Tipos de interfaz IFE

Hay dos tipos de interfaz IFE:

  • Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático con número de referencia LV434001

    Este tipo de interfaz IFE es una interfaz Ethernet para interruptores automáticos ComPacT, PowerPacT y MasterPact.

    NOTA: La interfaz IFE con el número de referencia LV434001 sustituye totalmente a la interfaz IFE con el número de referencia LV434010. LV434001 incorpora la función de reloj en tiempo real (RTC) y permite conexiones ULP de hasta 20 m (65,6 ft) con los interruptores automáticos MasterPact MTZ (LV434010 tenía una limitación teórica de 5 m [16,4 ft] durante la vida útil de la interfaz IFE).
  • Servidor de panel IFE Ethernet con número de referencia LV434002

    Este tipo de interfaz IFE es una interfaz Ethernet para interruptores automáticos ComPacT, PowerPacT y MasterPact y un servidor para dispositivos conectados Modbus-SL (línea serie).

    NOTA: El servidor IFE con el número de referencia LV434002 sustituye totalmente al servidor IFE con el número de referencia LV434011. LV434002 incorpora la función de reloj de tiempo real (RTC) y permite conexiones ULP de hasta 20 m (65,6 ft) con los interruptores automáticos MasterPact MTZ (LV434011 tenía una limitación teórica de 5 m (16,4 ft) durante la vida útil de la interfaz IFE).

Características de la interfaz IFE

Las características principales de la interfaz IFE son:

  • Puerto Ethernet doble para una conexión en cadena margarita simple

  • Servicio web de perfil del dispositivo para la detección de la interfaz IFE en la red de área local (LAN)

  • Compatible con ULP para la localización de la interfaz IFE en el cuadro eléctrico

  • Interfaz Ethernet para interruptores automáticos ComPacT, PowerPacT y MasterPact

  • Servidor para los dispositivos Modbus-SL conectados (solo para el servidor IFE con el número de referencia LV434002)

  • Páginas web de configuración incrustadas

  • Páginas web de supervisión incrustadas

  • Páginas web de control incrustadas

  • Alarma de notificación por correo electrónico integrada para interruptor automático conectado a la interfaz IFE.

NOTA: El interruptor integrado de la interfaz IFE no es compatible con la topología en anillo, ya que no dispone de la función de protección en bucle.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?