Entradas digitales
Asignación de registro de entrada digital
Cada descripción de entrada digital está formada por un máximo de 80 registros. El orden y la descripción de las entradas digitales 2, 3, 4, 5 y 6 son los mismos que para la entrada digital 1.
|
Módulo IO |
Número de entrada digital |
Direcciones de entrada digital |
Registros de entrada digital |
|---|---|---|---|
|
IO 1 |
I1 |
0x3669-0x36B8 |
13930-14009 |
|
I2 |
0x36B9-0x3708 |
14010-14089 |
|
|
I3 |
0x3709-0x3758 |
14090-14169 |
|
|
I4 |
0x3759-0x37A8 |
14170-14249 |
|
|
I5 |
0x37A9-0x37F8 |
14250-14329 |
|
|
I6 |
0x37F9-0x3848 |
14330-14409 |
|
|
IO 2 |
I1 |
0x4221-0x4270 |
16930-17009 |
|
I2 |
0x4271-0x42C0 |
17010-17089 |
|
|
I3 |
0x42C1-0x4310 |
17090-17169 |
|
|
I4 |
0x4311-0x4360 |
17170-17249 |
|
|
I5 |
0x4361-0x43B0 |
17250-17329 |
|
|
I6 |
0x43B1-0x4400 |
17330-17409 |
Registros de entrada digital 1 de IO 1
El orden y la descripción de los registros de entrada digital 1 de IO 2 son los mismos que para IO 1:
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3669 |
13930 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Calidad de cada bit del registro 13931:
|
|
0x366A |
13931 |
L |
– |
INT16U |
– |
0 |
Estado de entrada digital
|
|
1 |
Estado forzado de entrada digital:
|
||||||
|
2-15 |
Reservado |
||||||
|
0x366B-0x366E |
13932-13935 |
L |
– |
DATETIME |
- |
– |
Marca de tiempo para la última transición de la entrada:
Válido si el tipo de señal de entrada es una entrada digital normal (no válido para entrada digital de impulsos). |
|
0x366F–0x3670 |
13936-13937 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x3671-0x3672 |
13938-13939 |
L |
– |
INT32U |
0–4294967294 |
– |
Valor de contador de entrada Este contador incrementa para cada flanco ascendente de la entrada. Válido si el tipo de señal de entrada es entrada digital normal. |
|
0x3673-0x3676 |
13940-13943 |
L |
– |
DATETIME |
- |
– |
Marca de tiempo del último restablecimiento/preestablecimiento de contador de cambio de entrada Válido si el tipo de señal de entrada es entrada digital normal. |
|
0x3677-0x3678 |
13944-13945 |
L |
– |
INT32U |
0–4294967294 |
– |
Número de impulsos recibidos Válido si el tipo de señal de entrada es entrada digital de impulsos. |
|
0x3679-0x367C |
13946-13949 |
L |
– |
INT64 |
– |
– |
Valor de consumo reiniciable Valor = masa de impulsos x número de impulsos recibidos Válido si el tipo de señal de entrada es entrada digital de impulsos. |
|
0x367D-0x3680 |
13950-13953 |
L |
– |
INT64 |
– |
– |
Valor de consumo acumulado no reiniciable Válido si el tipo de señal de entrada es entrada digital de impulsos. |
|
0x3681-0x3684 |
13954-13957 |
L |
– |
DATETIME |
- |
– |
Marca de tiempo del último restablecimiento de valor de consumo reiniciable Válido si el tipo de señal de entrada es entrada digital de impulsos. |
|
0x3685-0x3686 |
13958-13959 |
L |
E |
FLOAT32 |
– |
– |
Cálculo de potencia Válido si
|
|
0x3687-0x369E |
13960-13983 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
– |
Identificación de entrada digital codificada con 45 caracteres ASCII(1) |
|
0x369F-0x36A0 |
13984-13985 |
L |
s |
FLOAT32 |
0,003–1 |
– |
Tiempo de filtrado de entrada digital 1 |
|
0x36A1 |
13986 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
– |
Tipo de contacto de entrada(1)
|
|
0x36A2 |
13987 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
– |
Tipo de señal de entrada(1)
|
|
0x36A3 |
13988 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
– |
Polaridad de impulsos(1)
Válido si el tipo de señal de entrada es entrada digital de impulsos. |
|
0x36A4 |
13989 |
L |
– |
INT16U |
1-4 |
– |
Unidad de impulso(1)
Válido si el tipo de señal de entrada es entrada digital de impulsos. |
|
0x36A5-0x36A6 |
13990-13991 |
L |
– |
FLOAT32 |
1-16777215 |
– |
Masa de impulsos(1) (2) Válido si el tipo de señal de entrada es entrada digital de impulsos. Ajuste de fábrica = 1,0 |
|
0x36A7-0x36A8 |
13992-13993 |
L |
– |
INT32U |
1–4294967294 |
– |
Valor umbral de contador de entrada(1) Válido si el tipo de señal de entrada es entrada digital normal. Ajuste de fábrica = 5000 |
|
0x36A9-0x36B8 |
13994-14009 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
(1) Valor ajustado con el software EcoStruxure Power Commission (2) Ejemplos:
|
|||||||