Historial de eventos
Descripción general
Los registros del historial de sucesos describen los últimos 100 sucesos detectados. El formato del historial de sucesos corresponde a una serie de 100 registros. Cada registro está compuesto por cinco registros que describen un suceso.
Se necesita una petición de lectura de 5x(n) registros para leer los últimos n registros de sucesos, donde 5 es el número de registros de cada registro de suceso.
Por ejemplo, una solicitud de lectura de 5 x 3 = 15 registros requiere leer los últimos tres registros de sucesos del historial de sucesos:
-
Los cinco primeros registros describen el primer registro de sucesos (suceso más reciente).
-
Los cinco registros siguientes describen el segundo registro de sucesos.
-
Los últimos cinco registros describen el tercer registro de sucesos.
Hay dos historiales de sucesos, uno por cada IO module.
|
IO Módulo |
Dirección |
Registro |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
IO 1 |
0x39A7-0x39AB |
14760-14764 |
Registro de sucesos 1 (registro de sucesos más recientes) |
|
0x39AC-0x39B0 |
14765-14769 |
Registro de sucesos 2 |
|
|
0x39A7+5x(n-1)-0x39AB+5x(n-1) |
14760+5x(n-1)-14764+5x(n-1) |
Registro de sucesos n |
|
|
0x3B96-0x3B9A |
15255-15259 |
Registro de sucesos 100 |
|
|
IO 2 |
0x455F-0x4563 |
17760-17764 |
Registro de sucesos 1 (registro de sucesos más recientes) |
|
0x4564-0x4568 |
17765-17769 |
Registro de sucesos 2 |
|
|
0x455F+5x(n-1)-0x4563+5x(n-1) |
17760+5x(n-1)-17764+5x(n-1) |
Registro de sucesos n |
|
|
0x474E-0x4752 |
18255-18259 |
Registro de sucesos 100 |
Registro de sucesos
Se necesita una solicitud en bloque de cinco registros para leer un registro de sucesos. El orden y la descripción de los registros del registro de sucesos de IO 2 son los mismos que los de IO 1:
|
Registro de sucesos 1 (registro de sucesos más recientes) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Registro |
Dirección |
L/E |
Tipo |
Descripción |
|
0x39A7 |
14760 |
L |
INT16U |
|
|
0x39A8-0x39AA |
14761-14763 |
L |
ULP DATE |
|
|
0x39AB |
14764 |
L |
INT16U |
Tipo de suceso MSB = 0 (reservado) Ocurrencia del suceso: LSB = 1 Finalización del suceso: LSB = 2 |
Definición de la alarma
Las alarmas son sucesos específicos que se han de restablecer.
El modo de restablecimiento de una alarma puede ser:
-
automático: la alarma se restablece automáticamente cuando ya no está activa.
-
manual: la alarma se restablece manualmente con el pulsador Test/Reset de la parte frontal de módulo IO y cuando la alarma ya no está activa.
-
remoto: la alarma se restablece remotamente con el comando Reset enviado a través de la comunicación y cuando la alarma ya no está activa.
Cada alarma tiene un nivel de prioridad que gestiona la visualización de la alarma en la pantalla de FDM121:
-
Sin prioridad = N/A (no afecta)
-
Prioridad baja = 1. No se muestra ninguna alarma en la pantalla FDM121
-
Prioridad media = 2. El LED de la pantalla FDM121 está encendido permanentemente.
-
Prioridad alta = 3. El LED de la pantalla FDM121 parpadea y una pantalla emergente informa de que se ha producido la alarma.