Comandos de aplicación
Preseleccionar contadores de zócalo/cajón
Los valores de contador de zócalo/cajón se pueden leer en los registros de gestión de zócalo.
Para preseleccionar los contadores de zócalo o cajón, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
41352 |
Código de comando = 41352 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
16 |
Número de parámetros (bytes) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destino =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Restablecimiento/preselección de contador conectado:
|
|
0x1F46 |
8007 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Restablecimiento/preselección de contador desconectado:
|
|
0x1F47 |
8008 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Restablecimiento/preselección de contador de prueba:
|
Preestablecer temporizadores de reengrasado
Para preestablecer los temporizadores de reengrasado, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
41353 |
Código de comando = 41353 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
18 |
Número de parámetros (bytes) = 18 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destino =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
|
0x1F45-0x1F46 |
8006-8007 |
– |
INT16U |
– |
Tiempo de funcionamiento desde el último mantenimiento de engrasado
|
|
0x1F47-0x1F48 |
8008-8009 |
INT32U |
– |
Tiempo de funcionamiento desde el último movimiento en el bastidor en posición (temporización desde la última desconexión)
|
Control de luces
El estado del comando de luces se puede leer en los registros de control de luces.
Para controlar las luces, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
42120 |
– |
Código de comando = 42120 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
13 |
– |
Número de parámetros (bytes) = 13 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
– |
Destino = IO 1: 8193 (0x2001) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
– |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
– |
– |
MSB: State |
|
0 |
|
|||||
|
1 |
|
|||||
|
– |
LSB = Temporizador (MSB) 1-54000 segundos (si el bit 1 tiene estado establecido) Cualquier valor 0-0xffff (si el bit 1 tiene estado restablecido) |
|||||
|
0x1F46 |
8007 |
– |
INT16U |
– |
– |
MSB = Temporizador (LSB) De 1 a 54.000 segundos (si el bit 1 tiene estado establecido) Cualquier valor 0-0xffff (si el bit 1 tiene estado restablecido) LSB = 0 (no se utiliza) |
Control de carga
El estado del comando de carga se puede leer en los registros de control de carga.
Para controlar la carga, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
42376 |
– |
Código de comando = 42376 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
13 |
– |
Número de parámetros (bytes) = 13 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
– |
Destino = IO 1: 8193 (0x2001) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
– |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
– |
– |
MSB: State |
|
0 |
|
|||||
|
1 |
|
|||||
|
– |
LSB = Temporizador (MSB) 1-54000 segundos (si el bit 1 tiene estado establecido) Cualquier valor 0-0xffff (si el bit 1 tiene estado restablecido) |
|||||
|
0x1F46 |
8007 |
– |
INT16U |
– |
– |
MSB = Temporizador (LSB) 1-54000 segundos (si el bit 1 tiene estado establecido) Cualquier valor 0-0xffff (si el bit 1 tiene estado restablecido) |
|
– |
LSB = 0 (no se utiliza) |
Preseleccionar contadores de impulsos de entrada
Para preseleccionar los contadores de impulsos, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
42888 |
Código de comando = 42888 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
34 |
Número de parámetros (bytes) = 34 NOTA: El número de parámetros
corresponde al número de bytes de los 17 registros 8001–8015
y 8022–8023. Los bytes de los registros 8016–8021 no
se cuentan como parámetros de comandos.
|
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destino =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
|
0x1F45-0x1F46 |
8006-8007 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
Restablecimiento/preselección de contador de impulsos I1:
|
|
0x1F47-0x1F48 |
8008-8009 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
Restablecimiento/preselección de contador de impulsos I2:
|
|
0x1F49-0x1F4A |
8010 – 8011 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
Restablecimiento/preselección de contador de impulsos I3:
|
|
0x1F4B–0x1F4C |
8012-8013 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
Restablecimiento/preselección de contador de impulsos I4:
|
|
0x1F4D-0x1F4E |
8014-8015 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
Restablecimiento/preselección de contador de impulsos I5:
|
|
0x1F4F |
8016 |
– |
– |
– |
Se debe ajustar a 0 (ajuste de fábrica). |
|
0x1F50 |
8017 |
– |
– |
– |
Se debe ajustar a 8019 (ajuste de fábrica). |
|
0x1F51 |
8018 |
– |
– |
– |
Se debe ajustar a 8020 (ajuste de fábrica). |
|
0x1F52 |
8019 |
– |
– |
– |
Se debe ajustar a 8021 (ajuste de fábrica). |
|
0x1F53 |
8020 |
– |
– |
– |
Se debe ajustar a 0. |
|
0x1F54 |
8021 |
– |
– |
– |
Se debe ajustar a 0. |
|
0x1F55-0x1F56 |
8022-8023 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
Restablecimiento/preselección de contador de impulsos I6:
|
Preseleccionar contadores de umbral de temperatura de panel
Para preseleccionar los contadores de temperatura del panel, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
42889 |
Código de comando = 42889 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
16 |
Número de parámetros (bytes) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destino =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Restablecimiento/preselección de contador de umbral de temperatura de panel 1:
|
|
0x1F46 |
8007 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Restablecimiento/preselección de contador de umbral de temperatura de panel 2:
|
|
0x1F47 |
8008 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Restablecimiento/preselección de contador de umbral de temperatura de panel 3:
|