Ajuste de hardware
Lista de direcciones y registros
En la tabla siguiente se describen las direcciones de los ajustes de hardware y los registros en relación con el módulo IO.
|
Módulo IO |
Direcciones |
Registros |
|---|---|---|
|
IO 1 |
0x38FD–0x3902 |
14590–14595 |
|
IO 2 |
0x44B5–0x44BA |
17590–17595 |
Registros de ajuste de hardware para IO 1
El orden y la descripción de los registros de ajuste de hardware para IO 2 son los mismos que para IO 1.
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x38FD |
14590 |
L |
– |
INT16U |
1–9 |
Posición actual de conmutador rotativo de aplicación:
|
|
0x38FE |
14591 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
Posición de candado de configuración remota:
|
|
0x38FF |
14592 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
Posición de conmutador DIP 1:
|
|
0x3900 |
14593 |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x3901 |
14594 |
L |
– |
INT16U |
1–9 |
Última aplicación validada ajustada por el botón de prueba situado en la parte frontal del módulo IO:
|
|
0x3902 |
14595 |
L |
– |
INT16U |
1–9 |
Última aplicación validada ajustada por el software EcoStruxure Power Commission:
|
|
0x3903- 0x3904 |
14596– 14597 |
– |
– |
– |
– |
Reservado |