Estado
Estado de la protección
En la tabla siguiente se indican los valores de cada bit de los registros del valor de disparo de protección:
-
bit de estado de protección = 0: el valor de disparo de protección no está desbordado.
-
bit de estado de protección = 1: el valor de disparo de protección está desbordado, a pesar incluso de que la temporización no haya caducado.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x229D |
8862 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
E/P |
0 |
Estado de protección de largo retardo |
|
1-15 |
Reservado |
||||||||
|
0x229E |
8863 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
P |
0 |
Estado de desequilibrio de corriente |
|
1 |
Estado de corriente máxima en la fase 1 |
||||||||
|
2 |
Estado de corriente máxima en la fase 2 |
||||||||
|
3 |
Estado de corriente máxima en la fase 3 |
||||||||
|
4 |
Estado de corriente máxima en el neutro |
||||||||
|
5 |
Estado de tensión mínima |
||||||||
|
6 |
Estado de tensión máxima |
||||||||
|
7 |
Estado de desequilibrio de tensión |
||||||||
|
8 |
Estado de potencia máxima |
||||||||
|
9 |
Estado de potencia inversa |
||||||||
|
10 |
Estado de frecuencia mínima |
||||||||
|
11 |
Estado de frecuencia máxima |
||||||||
|
12 |
Estado de rotación de fase |
||||||||
|
13 |
Descarga basada en el estado actual |
||||||||
|
14 |
Descarga basada en la potencia actual |
||||||||
|
15 |
Reservado |
||||||||
|
0x229F |
8864 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
E/P |
0 |
Estado de alarma de defecto a tierra |
|
P |
1 |
Estado de alarma de diferencial |
|||||||
|
– |
2-15 |
Reservado |