Contador
Descripción general
El módulo BCM ULP contiene contadores que ayudan a gestionar el interruptor automático.
Los contadores del módulo BCM ULP presentan las siguientes propiedades:
-
Todos los contadores se guardan en memoria no volátil para evitar la pérdida de datos en caso de pérdida de potencia.
-
El contador OF acumulativo es de solo lectura. Deja de incrementarlo cuando alcanza el valor máximo de 65535.
-
Todos los contadores (excepto el contador OF acumulativo) se pueden predefinir en cualquier valor de 0 a 65535. Los contadores pasan automáticamente de 65535 a 0.
-
Hay un umbral asociado al contador OF y al contador de comando de cierre del interruptor automático.
Los umbrales se pueden establecer en cualquier valor de 0 a 65534. El ajuste de fábrica es 5000. Se genera una alarma cuando un contador alcanza el umbral.
Contadores del módulo BCM ULP
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0229 |
554 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E/P |
Contador del número de veces que se excita el módulo BCM ULP |
|
0x022A |
555 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E/P |
Contador del número de veces que se restablece el módulo BCM ULP, tanto si es después de una pérdida de alimentación como si no |
Umbrales de contador
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0243 |
580 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E/P |
Umbral de contador OF Ajuste de fábrica = 5000 |
|
0x0244 |
581 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E/P |
Umbral de contador de comando de cierre Ajuste de fábrica = 5000 |
Contadores de funcionamiento de interruptor automático
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0295 |
662 |
L |
– |
– |
INT16 |
0-65535 |
A/E/P |
Contador OF acumulativo (contador abierto a cerrado no reiniciable) |
|
0x0296 |
663 |
L/E |
– |
– |
INT16 |
0-65535 |
A/E/P |
Contador OF (contador abierto a cerrado reiniciable) |
|
0x0297 |
664 |
L/E |
– |
– |
INT16 |
0-65535 |
A/E/P |
Contador SD (posición cierre a SD) |
|
0x0298 |
665 |
L/E |
– |
– |
INT16 |
0-65535 |
A/E/P |
Contador SDE (posición cierre a SDE) |
Contadores de liberación MX y XF
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x02A1 |
674 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E/P |
Contador de accionamiento MX |
|
0x02A5 |
678 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E/P |
Contador de accionamiento XF |