Lista de comandos del IO Module
Lista de comandos
Existen dos tipos de comandos:
-
Comandos genéricos que funcionan con independencia de la aplicación seleccionada.
-
Comandos de aplicación que están dedicados a una aplicación. Un comando solo es válido si la aplicación relacionada está configurada.
En la tabla siguiente se enumeran los comandos disponibles del módulo IO, su correspondiente aplicación, sus códigos de comando y los perfiles de usuario. Siga los procedimientos de ejecución de comandos como corresponda. Ejecución de un comando
|
Aplicación |
Comando |
Código de comando |
Perfil de usuario |
|---|---|---|---|
|
Genérica |
1672 |
Administrador u operador |
|
|
Genérica |
41099 |
Administrador u operador |
|
|
Genérica |
41100 |
Administrador u operador |
|
|
Genérica |
41102 |
Administrador u operador |
|
|
Genérica |
42890 |
Administrador u operador |
|
|
Gestión de zócalo y cajón |
41352 |
Administrador u operador |
|
|
Gestión de zócalo y cajón |
41353 |
Administrador u operador |
|
|
Control de luces |
42120 |
Administrador u operador |
|
|
Control de carga |
42376 |
Administrador u operador |
|
|
Gestión de contador de impulsos |
42888 |
Administrador u operador |
|
|
Sistema de refrigeración |
42889 |
Administrador u operador |
Códigos de error del módulo IO
Los códigos de error generados por el módulo IO son los códigos de error genéricos Resultado del comando.