Órdenes de control del interruptor automático
Abrir interruptor automático
Para abrir el interruptor automático, el usuario debe configurar los registros de orden de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
904 |
A/E/P |
Código de comando = 904 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
10 |
A/E/P |
Número de parámetros (bytes) = 10 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
A/E/P |
Destino = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E/P |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E/P |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
Cerrar interruptor automático
Para cerrar el interruptor automático, el usuario debe configurar los registros de orden de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
905 |
A/E/P |
Código de comando = 905 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
10 |
A/E/P |
Número de parámetros (bytes) = 10 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
A/E/P |
Destino = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E/P |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E/P |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
Validar/bloquear una orden de cierre de interruptor automático
Para activar o bloquear una orden de cierre del interruptor automático, el usuario debe configurar el registro de orden de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
910 |
A/E/P |
Código de comando = 910 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
13 |
A/E/P |
Número de parámetros (bytes) = 13 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
A/E/P |
Destino = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E/P |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E/P |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E/P |
|
|
0x1F46 |
8007 |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E/P |
Origen del comando: 256 = comando enviado a través de la interfaz de comunicación (interfaz IFM o IFE) |