Estado del interruptor automático
Motivo del disparo
El registro de motivo del disparo indica el estado actual del disparo.
-
Si el bit de disparo está establecido en 0, el disparo no está activo.
-
Si el bit de disparo está establecido en 1, el disparo está activo.
El bit se pone a 0 en cuanto se vuelve a cerrar el interruptor automático.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0289 |
650 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
Motivo del disparo para funciones de protección básicas |
|
A/E/P |
0 |
Ir de protección de largo retardo |
|||||||
|
P |
1 |
Isd de protección de corto retardo |
|||||||
|
A/E |
1 |
Protección de corto retardo Isd o protección del Instantáneo Ii |
|||||||
|
P |
2 |
Protección instantánea Ii |
|||||||
|
A/E/P |
3 |
Protección de defecto a tierra Ig |
|||||||
|
A/P |
4 |
Protección diferencial (Vigi) |
|||||||
|
A/E/P |
5 |
Protección instantánea integrada |
|||||||
|
A/E |
6 |
Other protection |
|||||||
|
P |
Fallo interno (temperatura) |
||||||||
|
A/E/P |
7 |
Fallo interno (sobretensión) |
|||||||
|
P |
8 |
Otra protección (consulte el registro 651) |
|||||||
|
– |
9-14 |
Reservado |
|||||||
|
A/E/P |
15 |
Si este bit está en 1, los bits 0 a 14 no son válidos. |
|||||||
|
0x028A |
651 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
– |
Motivo del disparo para funciones de protección avanzadas |
|
P |
0 |
Desequilibrio de corriente |
|||||||
|
P |
1 |
Fase de sobrecorriente 1 |
|||||||
|
P |
2 |
Fase de sobrecorriente 2 |
|||||||
|
P |
3 |
Fase de sobrecorriente 3 |
|||||||
|
P |
4 |
Sobrecorriente en el neutro |
|||||||
|
P |
5 |
Infratensión |
|||||||
|
P |
6 |
Sobretensión |
|||||||
|
P |
7 |
Desequilibrio de tensión |
|||||||
|
P |
8 |
Potencia excesiva |
|||||||
|
P |
9 |
Potencia inversa |
|||||||
|
P |
10 |
Subfrecuencia |
|||||||
|
P |
11 |
Sobrefrecuencia |
|||||||
|
P |
12 |
Rotación de fase |
|||||||
|
P |
13 |
Derrame de carga basado en corriente |
|||||||
|
P |
14 |
Derrame de carga basado en potencia |
|||||||
|
– |
15 |
Si este bit está en 1, los bits 0 a 14 no son válidos. |
Orden de bloqueo de cierre
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0291 |
658 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E/P |
– |
Validez de cada bit en el registro de estado de bloqueo de cierre |
|
0x0292 |
659 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E/P |
– |
Estado de orden de bloqueo de cierre |
|
0 |
Inhibición del comando de cierre activado por el módulo IO |
||||||||
|
1 |
Orden de bloqueo de cierre activada por controlador remoto |
||||||||
|
2-15 |
Reservado |
Modo local/remoto
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0293 |
660 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E/P |
Modo seleccionado en FDM121 o IO: 0 = Modo remoto (ajuste de fábrica) 1 = Modo local |
Estado del interruptor automático
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0294 |
661 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E/P |
– |
Registro de estado del interruptor automático |
|
0 |
Contacto de indicación de estado OF 0 = El interruptor automático está abierto. 1 = El interruptor automático está cerrado. |
||||||||
|
1 |
Contacto de indicación de disparo SD 0 = El interruptor automático no se ha disparado. 1 = El interruptor automático se ha disparado debido a un problema eléctrico o disparo por derivación o pulsar para disparo. Bit siempre igual a 0 para interruptores automáticos MasterPact y ComPacT NS con motor mechanism. |
||||||||
|
2 |
Contacto de indicación de disparo incorrecto SDE 0 = El interruptor automático no se ha disparado por un problema eléctrico. 1 = El interruptor automático se ha disparado debido a un problema eléctrico (incluida una prueba de defecto a tierra y una prueba de diferencial). |
||||||||
|
3 |
Contacto de resorte CH cargado (solo con MasterPact) 0 = Resorte descargado 1 = Resorte cargado Bit siempre igual a 0 para interruptor automático ComPacT NS. |
||||||||
|
4 |
Reservado |
||||||||
|
5 |
Contacto de PF preparado para cerrarse (solo con interruptores automáticos MasterPact) 0 = No preparado para cerrarse 1 = preparado para cerrarse Bit siempre igual a 0 para interruptores automáticos ComPacT NS. |
||||||||
|
6 |
Distinción entre los interruptores automáticos ComPacT NS y MasterPact NT/NW 0 = ComPacT NS 1 = MasterPact NT/NW |
||||||||
|
7 |
Distinción entre el interruptor automático ComPacT NS y el interruptor automático ComPacT NS con motor mechanism 0 = ComPacT NS 1 = ComPacT NS con motor mechanism |
||||||||
|
8–15 |
Reservado |
Automático/Manual
Este registro muestra el modo real utilizado: Automático/Manual Estos modos solo pueden modificarse localmente a través de la HMI de la unidad de control MicroLogic P.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x029D |
670 |
L |
– |
– |
INT16 |
0…1 |
A/E/P |
0 = Manual: la apertura y el cierre del interruptor automático a través de la comunicación están desactivados. 1 = Automático: la apertura y el cierre del interruptor automático a través de la comunicación están activados (ajuste de fábrica). |
Activación del conjunto de datos heredado
El conjunto de datos heredado solo está disponible si la versión del firmware del módulo BCM ULP es posterior o igual a V2.0.0 (el registro 577 debe ser mayor o igual que 2000).
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x031F |
800 |
L/E |
– |
– |
– |
0…1 |
A/E/P |
Activación del conjunto de datos heredado 0 = No activado 1 = Activado Ajuste de fábrica = 0 para versión de firmware anterior a V3.0.0 Ajuste de fábrica = 1 para versión de firmware posterior o igual a V3.0.0 |
Parámetro de comunicación
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0325 |
806 |
L/E |
– |
– |
– |
0-1 |
A/E/P |
Parámetro de comunicación de 4 conductores/2 conductores + ULP 0 = 4 conductores 1 = 2 conductores + ULP Ajuste de fábrica = 0 si la versión de firmware del módulo BCM ULP es anterior a la V4.0.0 Ajuste de fábrica = 1 si la versión de firmware del módulo BCM ULP es igual o posterior a la V4.0.0 |
Interruptor de mantenimiento de reducción energética (ERMS)
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0326 |
807 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
P |
validez de cada bit del registro de modo ERMS. 0 = No válido 1 = Válido |
|
0x0327 |
808 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
P |
Modo ERMS: Bit 0 = 0: Modo ERMS desactivado Bit 0 = 1: Modo ERMS activado Bit 1 = 0: El modo ERMS no está degradado Bit 1 = 1: Modo degradado de ERMS |
|
0x0328-0x0329 |
809-810 |
L |
– |
A |
INT32U |
2 x In-15 x In (limitado a la configuración de Ii) |
P |
Ajuste de valor de disparo para ajuste ERMS Ajuste 2 x In a Ii actual (corriente de disparo instantánea). Ajuste de fábrica = 2 x In |
|
0x032A-0x032B |
811-812 |
L |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Desgaste de los contactos
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x032C |
813 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-300 |
P |
Umbral de desgaste de los contactos |