Entradas analógicas
Asignación de registro de entrada analógica
En la tabla siguiente se describen las entradas analógicas y los registros y direcciones correspondientes del módulo IO.
|
Módulo IO |
Direcciones de entrada analógica |
Registros de entrada analógica |
|---|---|---|
|
IO 1 |
0x35FF-0x3668 |
13824–13929 |
|
IO 2 |
0x41B7-0x4220 |
16824–16929 |
Registros de entrada analógica de IO 1
El orden y la descripción de los registros de entrada analógica de IO 2 son los mismos que para IO 1.
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x35FF-0x3600 |
13824–13825 |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x3601-0x3602 |
13826–13827 |
L |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
Valor de temperatura Pt100 del sensor de entrada analógica (actualizado cada 1 s) |
|
0x3603 |
13828 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
Calidad de datos de la entrada analógica
|
|
0x3604 |
13829 |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x3605-0x3608 |
13830–13833 |
L |
– |
DATETIME |
- |
Marca de tiempo del último cambio de +/- 1 °C del valor de datos analógico |
|
0x3609–0x360C |
13834–13837 |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x360D–0x360E |
13838–13839 |
L |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
Valor máximo Pt100 de entrada analógica |
|
0x360F–0x3610 |
13840–13841 |
L |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
Valor mínimo Pt100 de entrada analógica |
|
0x3611-0x3614 |
13842–13845 |
L |
– |
DATETIME |
- |
Marca de tiempo del valor mínimo del valor de entrada analógica registrada |
|
0x3615-0x3618 |
13846–13849 |
L |
– |
DATETIME |
- |
Marca de tiempo del valor máximo del valor de entrada analógica registrada |
|
0x3619–0x361C |
13850–13853 |
L |
– |
DATETIME |
- |
Marca de tiempo del último restablecimiento de los valores mínimo y máximo del valor de entrada analógica registrada |
|
0x361D–0x361E |
13854–13855 |
L |
– |
INT32U |
0-65534 |
Contador de umbral de temperatura de panel 1 Este contador incrementa cada vez que se supera el umbral 1. |
|
0x361F–0x3620 |
13856–13857 |
L |
– |
INT32U |
0-65534 |
Contador de umbral de temperatura de panel 2 Este contador incrementa cada vez que se supera el umbral 2. |
|
0x3621-0x3622 |
13858–13859 |
L |
– |
INT32U |
0-65534 |
Contador de umbral de temperatura de panel 3 Este contador incrementa cada vez que se supera el umbral 3. |
|
0x3623-0x363A |
13860–13883 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Identificación de entrada analógica codificada con 45 caracteres ASCII(1) |
|
0x363B |
13884 |
L |
– |
INT16U |
0-2 |
Tipo de entrada analógica(1)
|
|
0x363C |
13885 |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x363D–0x363E |
13886–13887 |
L |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
Valor de disparo de umbral de temperatura de panel 1 (Pt100) (1) Ajuste de fábrica = 50 °C |
|
0x363F–0x3640 |
13888–13889 |
L |
s |
FLOAT32 |
1–3600 |
Temporización de disparo de umbral de temperatura de panel 1 (Pt100)(1) Ajuste de fábrica = 10 s |
|
0x3641-0x3642 |
13890–13891 |
L |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
Valor de desactivación de umbral de temperatura de panel 1 (Pt100)(1) Ajuste de fábrica = 45 °C |
|
0x3643-0x3644 |
13892–13893 |
L |
s |
FLOAT32 |
1–3600 |
Temporización de desactivación de umbral de temperatura de panel 1 (Pt100)(1) Ajuste de fábrica = 10 s |
|
0x3645-0x3646 |
13894–13895 |
L |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
Valor de disparo de umbral de temperatura de panel 2 (Pt100)(1) Ajuste de fábrica = 60 °C |
|
0x3647-0x3648 |
13896–13897 |
L |
s |
FLOAT32 |
1–3600 |
Temporización de disparo de umbral de temperatura de panel 2 (Pt100)(1) Ajuste de fábrica = 10 s |
|
0x3649-0x364A |
13898–13899 |
L |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
Valor de desactivación de umbral de temperatura de panel 2 (Pt100)(1) Ajuste de fábrica = 55 °C |
|
0x364B-0x364C |
13900–13901 |
L |
s |
FLOAT32 |
1–3600 |
Temporización de desactivación de umbral de temperatura de panel 2 (Pt100)(1) Ajuste de fábrica = 10 s |
|
0x364D–0x364E |
13902–13903 |
L |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
Valor de disparo de umbral de temperatura de panel 3 (Pt100)(1) Ajuste de fábrica = 70 °C |
|
0x364F–0x3650 |
13904–13905 |
L |
s |
FLOAT32 |
1–3600 |
Temporización de disparo de umbral de temperatura de panel 3 (Pt100)(1) Ajuste de fábrica = 10 s |
|
0x3651-0x3652 |
13906–13907 |
L |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
Valor de desactivación de umbral de temperatura de panel 3 (Pt100)(1) Ajuste de fábrica = 65 °C |
|
0x3653-0x3654 |
13908–13909 |
L |
s |
FLOAT32 |
1–3600 |
Temporización de desactivación de umbral de temperatura de panel 3 (Pt100)(1) Ajuste de fábrica = 10 s |
|
0x3655-0x3656 |
13910 – 13911 |
L |
Ω |
FLOAT32 |
200 – 650 |
Umbral de fallo de sensor de temperatura del motor |
|
0x3657-0x3668 |
13912 – 13929 |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
(1) Valor ajustado con el software EcoStruxure Power Commission. |
||||||