Identificación del módulo IO
Introducción
El orden y la descripción de los registros de identificación de módulos IO para IO 2 son los mismos que para IO 1.
Lista de direcciones y registros
En la tabla siguiente se describen las direcciones de identificación y los registros en relación con el módulo IO.
|
Módulo IO |
Direcciones |
Registros |
|---|---|---|
|
IO 1 |
0x392F–0x3982 |
14640–14723 |
|
IO 2 |
0x44E7–0x453A |
17640–17723 |
Identificación IMU
La identificación de la IMU se puede ajustar con el software EcoStruxure Power Commission. Cuando no están programados, los registros de identificación de IMU devuelven 0 (0x0000).
La pantalla FDM121 muestra los 14 primeros caracteres del nombre de IMU.
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3931-0x3948 |
14642–14665 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Nombre de IMU = hasta 45 caracteres ASCII finalizados con el carácter NULL 0x00 |
|
0x3949-0x3960 |
14666–14689 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Ubicación de IMU = hasta 45 caracteres ASCII finalizados con el carácter NULL 0x00 |
Revisión de hardware IO
La revisión de hardware es una cadena ASCII con el formato XXX.YYY.ZZZ, donde:
-
XXX = versión principal (000-127)
-
YYY = versión secundaria (000-255)
-
ZZZ = número de revisión (000-255)
El carácter NULL termina el número de revisión.
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3961-0x3966 |
14690–14695 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Revisión de hardware |
Revisión del firmware del módulo IO
La revisión de firmware es una cadena ASCII con el formato XXX.YYY.ZZZ, donde:
-
XXX = versión principal (000–127)
-
YYY = versión secundaria (000-255)
-
ZZZ = número de revisión (000-255)
El carácter NULL termina el número de revisión.
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3967–0x396C |
14696–14701 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Revisión de firmware |
Fecha y hora actuales
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x396D-0x3970 |
14702–14705 |
L |
– |
DATETIME |
- |
Fecha y hora actuales del módulo IO en formato DATETIME, ajustadas por medio del software EcoStruxure Power Commission |
Número de serie
El número de serie del módulo IO se compone de un máximo de 11 caracteres alfanuméricos con el formato siguiente: PPYYWWDnnnn.
-
PP = código de planta
-
YY = año de fabricación (05-99)
-
WW = semana de fabricación (01-53)
-
D = día de fabricación (1-7)
-
nnnn = número de producción del aparato en el día (0001–9999)
Se necesita una solicitud de lectura de seis registros para leer el número de serie del módulo IO.
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3971-0x397A |
14706 - 14715 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Número de serie |
|
0x3971 |
14706 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
‘PP’ |
|
0x3972 |
14707 |
L |
– |
OCTET STRING |
‘05’-‘99’ |
‘YY’ |
|
0x3973 |
14708 |
L |
– |
OCTET STRING |
‘01’-‘53’ |
‘WW’ |
|
0x3974 |
14709 |
L |
– |
OCTET STRING |
‘10’–‘79’ |
‘Dn’ |
|
0x3975 |
14710 |
L |
– |
OCTET STRING |
‘00’-‘99’ |
‘nn’ |
|
0x3976 |
14711 |
L |
– |
OCTET STRING |
‘0’-‘9’ |
‘n’ (el carácter NULL termina el número de serie) |
Fecha y hora de fabricación
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x397B-0x397E |
14716–14719 |
L |
– |
DATETIME |
- |
Fecha y hora de fabricación |
Identificación del producto
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x392F |
14640 |
L |
– |
INT16U |
15150 |
Identificación del producto = 15150 para el módulo IO . |
|
0x3930 |
14641 |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x397F–0x3982 |
14720–14723 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Código de producto = ‘LV434063’ |
|
0x3D1C-0x3D3B |
15645-15676 |
L-EC |
– |
OCTET STRING |
– |
Nombre de la aplicación de usuario |
|
0x3D3C-0x3D45 |
15677-15686 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Nombre del proveedor = ‘Schneider Electric’ |
|
0x3D46-0x3D4D |
15687-15694 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Gama de productos: ‘Enerlinx’ |
|
0x3D4E-0x3D5D |
15695-15710 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Familia de dispositivos: ‘Dispositivo de E/S’ |
|
0x3D5E-0x3D65 |
15711-15718 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Modelo del producto |