Ersetzen einer Batteriereihe
GEFAHR |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Bei Batterien besteht die Gefahr eines Stromschlags und
eines hohen Kurzschlussstroms. Halten Sie bei der Arbeit mit Batterien
die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ein:
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
GEFAHR |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
WARNUNG |
---|
Beschädigungsrisiko
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
- Drehen Sie den Batterieschalter (BB) in die Position AUS (geöffnet).
- Entfernen Sie die Platte vor den Batteriemodulen.
- Trennen Sie den Batterieanschluss von der Vorderseite des Batteriemoduls.
- Entfernen Sie die Schraube vom Griff des Batteriemoduls und heben Sie ihn an.
- Ziehen Sie das Batteriemodul vorsichtig aus dem Fach.
- Wiederholen Sie den Vorgang für alle Batteriemodule in der Batteriereihe. Eine Reihe entspricht einer Batteriereihe.
- Schieben Sie die Ersatz-Batteriemodule in die USV.
- Senken Sie die Griffe an den Batteriemodulen und befestigen Sie sie mithilfe der Schrauben am Fach.
- Verbinden Sie die Batterieanschlüsse mit der Vorderseite der Batteriemodule.
- Bringen Sie die Platte vor den Batteriemodulen wieder an.
- Drehen Sie den Batterieschalter BB in die Position EIN (geschlossen).