990-6537E-023

Konfigurer UPS-inngangen

MERK: Denne konfigurasjonen er obligatorisk for å få riktig UPS-drift.
  1. Fra hovedmenyen trykker du på Konfigurasjon > UPS.
    1. Sett Konfigurasjon av forsyning til Enkel forsyningskilde eller To forsyningskilder.
    2. Velg Autostart av vekselretter hvis du vil aktivere denne funksjonen. Når Autostart av vekselretter er aktivert, starter vekselretteren automatisk når inngangsspenningen gjenopprettes etter avbrudd på grunn av utladet batteri.
      FARE
      Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
      Utfør alltid riktig låsing/merking før du begynner å arbeide på UPSen. En UPS med Autostart av vekselretter aktivert starter automatisk på nytt når strømforsyningen gjenopprettes.
      Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
    3. Sett Strømmodulredundans til N+0 eller N+1.
  2. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.