990-6537E-023

Alarmmeldinger

Displaytekst Beskrivelse Korrigerende tiltak
Teknisk kontroll av støvfilter anbefales Kontroll av støvfiltre anbefales som forebyggende vedlikehold. Det kan hende at støvfiltrene må skiftes ut.
Omgivelsestemperatur høy Omgivelsestemperaturen er høy.  
Omgivelsestemperatur utenfor toleransegrense Omgivelsestemperaturen er utenfor toleransegrensen.  
Batteriene lades ut Lasten trekker mer strøm enn UPSen kan ta fra inngangen, og UPSen henter derfor strøm fra batteriene.  
Batteribryter BB1 åpen Frakoplingsenhet for batteri BB1 er åpen.  
Batteribryter BB2 åpen Frakoplingsenhet for batteri BB2 er åpen.  
Batteribryter BB3 åpen Frakoplingsenhet for batteri BB3 er åpen.  
Batteribryter BB4 åpen Frakoplingsenhet for batteri BB4 er åpen.  
Batterikapasiteten er under minste akseptable nivå Batterikapasiteten er under minste akseptable verdi i henhold til UPSens nominelle effekt. Risiko for skade på batteriet. Endre batterikonfigurasjonen, og/eller legg til et batteri med større kapasitet.
Dårlig batteri Batterikapasiteten er lavere enn 50 %. Batteriene må skiftes ut.
Svakt batteri Batterikapasiteten er mellom 50 % og 75 %  
Batterikonfigurasjonen er ukorrekt Konfigurasjonen av innstillingene for antall batterier i serie, antall celler i batteri og nominell cellespenning samsvarer ikke med batteriets spenningsområde for UPSen. Kontroller og korriger batteriinnstillingene.
Batteriets normalladingsstrøm overskrider forventet verdi Batteriets normalladingsstrøm overskrider forventet verdi og er begrenset for å unngå termisk tap. Kontroller batteriet.
Batteriet er under minste godkjente kjøretid Batterikjøretiden er under laveste tillatte verdi.  
Batteriet fungerer ikke som det skal Et batteri fungerer ikke som det skal. Ta kontakt med Schneider Electric.
Batteriromventilasjon fungerer ikke Inngangskontakten angir at ventilasjonen i batterirommet ikke fungerer som den skal.  
Batteritemperatursensor er OK Batteritemperatursensor er OK  
Batteritemperatursensor er ikke normal En eller flere batteritemperatursensorer fungerer ikke som de skal. Ta kontakt med Schneider Electric.
Batterispenning samsvarer ikke med batterikonfigurasjon Batterispenningen samsvarer ikke med batterikonfigurasjonene. Kontroller og korriger batteriinnstillingene.
Binding mellom nøytral og jord mangler Bindingen mellom nøytral og jord mangler.  
Frakoplingsenhet for Ext. MBB lukket Når den eksterne frakoplingsenheten for vedlikeholdsbypass (Ext. MBB) er lukket, forsynes lasten med ubeskyttet strøm fra bypass.  
Bypassfrekvens er utenfor toleransegrensen Bypassfrekvensen er utenfor toleransegrensen. Kontroller bypassfrekvensen og innstillingene for bypassfrekvens.
Bypassfase mangler Bypassen mangler en fase. Kontroller bypassen. Ta kontakt med Schneider Electric.
Bypassfasesekvens ukorrekt Faserotasjonen på bypassen er feil. Kontroller bypassen. Ta kontakt med Schneider Electric.
Bypasspenning er utenfor toleransegrensen Bypasspenningen er utenfor toleransegrensen, og UPSen forhindres fra å gå over i forespurt bypassmodus.  
Ladestrømmen er redusert Batteriladekapasiteten er redusert. Inngangen for denne funksjonen er aktivert, eller inngangsstrømmen har nådd maksimumsgrensen.
Lader slått av på grunn av for høy batteritemperatur Laderen er slått av på grunn av for høy batteritemperatur. Kontroller batteritemperaturen.
Lader slått av på grunn av for lav batteritemperatur Laderen er slått av på grunn av for lav batteritemperatur. Kontroller batteritemperaturen.
Bekreft at redundans mistes og/eller overfør til tvungen statisk bypass Det er trykket på OFF-knappen for vekselretteren, og brukeren må bekrefte at redundansen vil gå tapt og/eller at systemet vil overføres til tvungen statisk bypass. Bekreft eller avbryt ved hjelp av displayet.
DC-DC strømbegrensningsterskel senket på grunn av høy temperatur

DC strømbegrensningsterskel for DC-DC er senket på grunn av høy omgivelsestemperatur.

Reduser omgivelsestemperaturen.
Displaykommunikasjonen har falt ut – tilkoblet Kommunikasjonsforbindelsen mellom displayet og systemstyringskontrolleren (SMC) er brutt. Displayet er tilkoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
Displaykommunikasjonen har falt ut – frakoblet Kommunikasjonsforbindelsen mellom displayet og systemstyringskontrolleren (SMC) er brutt. Displayet er frakoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
Displaykommunikasjon ikke godkjent Kommunikasjonsforbindelsen mellom displayet og systemstyringskontrolleren (SMC) er ikke godkjent. Ta kontakt med Schneider Electric.
EPO/nødstopp aktivert En nødstoppbryter (EPO) er aktivert. Deaktiver nødstoppbryteren (EPO).
Ekstern batteriovervåking oppdaget feil Inngangskontakten angir feil ved ekstern batteriovervåking.  
Genset forsyner UPSen Inngangskontakten angir at UPSen forsynes med strøm fra genset.  
Generell parallellsystemhendelse Parallellsystemet er ikke konfigurert riktig eller fungerer ikke som det skal. Ta kontakt med Schneider Electric.
Jordfeil registrert Inngangskontakten angir at det er oppdaget en jordledningsfeil. Ta kontakt med Schneider Electric.
Høyt temperaturnivå for batteri Batteritemperaturen er over alarminnstillingen. Kontroller batteritemperaturen. Høye temperaturer kan redusere batteriets levetid.
Avstenging på grunn av høy batteritemperatur Overvåkingen av energilageret har oppdaget en batteritemperatur over avstengningsgrensen. Kontroller batteritemperaturen.
Høyeffektivitetsmodus er deaktivert Høyeffektivitetsmodus er deaktivert fra en inngangskontakt.  
Overtredelse av høy fuktighetsgrense ved ekstern sensor Overtredelse av fuktighetsterskel ved integrert sensor for miljøovervåking er registrert. Kontroller miljøet.
Overtredelse av høy temperaturgrense ved ekstern sensor Overtredelse av høy temperaturterskel ved integrert sensor for miljøovervåking er registrert. Kontroller miljøet.
IM-kommunikasjonen har falt ut – tilkoblet Kommunikasjonsforbindelsen mellom intelligensmodulen (IM) og systemstyringskontrolleren (SMC) er brutt. Intelligensmodulen (IM) er tilkoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
IM-kommunikasjonen har falt ut – frakoblet Kommunikasjonsforbindelsen mellom intelligensmodulen (IM) og systemstyringskontrolleren (SMC) er brutt. Intelligensmodulen (IM) er frakoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
IM-kommunikasjon ikke godkjent Kommunikasjonsforbindelsen mellom intelligensmodulen (IM) og systemstyringskontrolleren (SMC) er ikke godkjent. Ta kontakt med Schneider Electric.
IM i kontrollerboksen fungerer ikke Intelligensmodulen (IM) i kontrollerboksen fungerer ikke som den skal. Ta kontakt med Schneider Electric.
IMB-redundant overvåking fungerer ikke De to redundante meldekontaktene på den interne frakoplingsenheten for vedlikehold (IMB) rapporterer ikke samme status. Kontroller kablingen til meldekontakten på den interne frakoplingsenheten for vedlikehold (IMB).
Ukorrekt UPS-modellnummer registrert UPS-modellnummeret samsvarer ikke med UPS-basemodellnummeret. Ta kontakt med Schneider Electric.
Inngangsfrekvens er utenfor toleransegrensen Inngangsfrekvensen er utenfor toleransegrensen. Kontroller inngangsfrekvensen og innstillingene for inngangsfrekvensen.
Inngangsfase mangler Inngangen mangler en fase. Kontroller inngang. Ta kontakt med Schneider Electric.
Inngangsfasesekvens ukorrekt Faserotasjonen ved inngangen er feil. Kontroller inngang. Ta kontakt med Schneider Electric.
Inngangsspenning er utenfor toleransegrensen Inngangsspenningen er utenfor toleransegrensen. Kontroller inngangsspenningen. Ta kontakt med Schneider Electric.
Installerte strømmoduler overskrider kabinettets nominelle effekt Den totale nominelle effekten for de installerte strømmodulene overstiger kabinettets nominelle effekt. Reduser strømmoduler.
Intern strømmodulredundans tapt Den konfigurerte interne strømmodulredundansen går tapt fordi det ikke er nok strømmoduler tilgjengelig. Legg til flere strømmoduler.
Vekselretteren er av etter forespørsel fra brukeren Vekselretteren er av på grunn av en forespørsel fra brukeren.  
Vekselretterutgang ikke i fase med bypassinngangen Vekselretterutgangen for UPSen er ikke i fase med bypassinngangen.  
Last på UPS er over varslingsnivå Lasten på UPSen har overskredet advarselsnivået. Reduser systemlasten.
Mistet kommunikasjon med fjernsensor Mistet kommunikasjonen mellom grensesnittet for lokal nettverksadministrasjon og integrert miljøovervåking. Kontroller miljøet.
Lavt temperaturnivå for batteri Batteritemperaturen er under alarminnstillingen.  
Overtredelse av lav fuktighetsgrense ved ekstern sensor Overtredelse av lav fuktighetsgrense ved integrert sensor for miljøovervåking er registrert. Kontroller miljøet.
Overtredelse av lav temperaturgrense ved ekstern sensor Overtredelse av lav temperaturgrense ved integrert sensor for miljøovervåking er registrert. Kontroller miljøet.
Overtredelse av maksimal fuktighetsgrense ved ekstern sensor Overtredelse av maksimal fuktighetsgrense ved integrert sensor for miljøovervåking er registrert. Kontroller miljøet.
Overtredelse av maksimal temperaturgrense ved ekstern sensor Overtredelse av maksimal temperaturterskel ved integrert sensor for miljøovervåking er registrert. Kontroller miljøet.
MBB-redundant overvåking fungerer ikke De to redundante meldekontaktene til frakoplingsenheten for vedlikeholdsbypass (MBB) rapporterer ikke samme status. Kontroller kablingen til meldekontaktene på frakoplingsenheten for vedlikeholdsbypass (MBB).
Overtredelse av minste fuktighetsgrense ved ekstern sensor Overtredelse av minimal fuktighetsterskel ved integrert sensor for miljøovervåking er registrert. Kontroller miljøet.
Overtredelse av minste temperaturgrense ved ekstern sensor Overtredelse av minste temperaturgrense ved integrert sensor for miljøovervåking er registrert. Kontroller miljøet.
Flere NTP-servertilkoblinger aktivert Flere NTP-servertilkoblinger er aktivert. Deaktiver NTP-tjenesten.
Nullpunktsforskyvning registrert Nullpunktsforskyvning registrert.  
NMC-kommunikasjon tapt – tilkoblet Kommunikasjonsforbindelsen mellom nettverksstyringskortet (NMC) og systemstyringskontrolleren (SMC) er brutt. Nettverksstyringskortet (NMC) er tilkoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
NMC-kommunikasjon tapt – frakoblet Kommunikasjonsforbindelsen mellom nettverksstyringskortet (NMC) og systemstyringskontrolleren (SMC) er brutt. Nettverksstyringskortet (NMC) er frakoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
NMC-kommunikasjon er ikke godkjent Kommunikasjonsforbindelsen mellom nettverksstyringskortet (NMC) og systemstyringskontrolleren (SMC) er ikke godkjent. Ta kontakt med Schneider Electric.
Inkompatibel NMC-fastvare Fastvareversjonen av nettverksstyringskortet (NMC) er inkompatibel. Ta kontakt med Schneider Electric.
Ingen strømmodul(er) til stede Ingen strømmodul(er) til stede Installer strømmodul(er).
Ingen SBS til stede Ingen statisk svitsjmodul (SBS) er til stede. Installer statisk(e) svitsjmodul(er).
Ikke nok UPS-enheter klare til å slå på vekselretter Én eller flere parallelle UPS-enheter har blitt bedt om å slå på vekselretteren, men det er ikke nok klare UPS-enheter til at systemet kan aktivere vekselretteren. Slå på vekselretteren for flere UPS-enheter og/eller kontroller innstillingen Minimalt antall UPSer påkrevd for å forsyne last.
Utgangsfrekvens er utenfor toleransegrensen Utgangsfrekvensen er utenfor toleransegrensen. Kontroller innstillingene for utgangsfrekvens.
Utgangsspenningen utenfor toleransegrensen Utgangsspenningen er utenfor toleransegrensen. Kontroller innstillingene for utgangsspenningen.
Overbelastning på UPS grunnet høy omgivelsestemperatur Lasten overstiger den nominelle UPS-kapasiteten når den kjører i høy omgivelsestemperatur. Reduser systemlasten eller omgivelsestemperaturen.
Overbelastning eller kortslutning på UPS Lasten overskrider 100 % av nominell kapasitet, eller det finnes en kortslutning på utgangen. Reduser systemlasten eller sjekk om det finnes en kortslutning på utgangen.
Overbelastningsterskel senket på grunn av høy temperatur Overbelastningsterskelen er senket på grunn av høy omgivelsestemperatur. Reduser omgivelsestemperaturen.
Parallellenhet ikke til stede UPSen kan ikke kommunisere med parallell UPS. UPS-enheten kan ha blitt slått av eller PBUS-kabler kan være skadet. Kontrollerer PBUS-kabler. Skift ut hvis skadet. Ta kontakt med Schneider Electric.
Parallell redundans er tapt Den konfigurerte parallelle redundansen er gått tapt, enten fordi utgangslasten er for høy, eller fordi det ikke finnes nok parallelle UPS-enheter. Reduser systemlasten eller legg til flere parallelle UPS-enheter.
Parallell kommunikasjon er mistet på PBUS-kabel 1 PBUS-kabel 1 kan være skadet. Kontroller PBUS-kablene. Bytt PBUS-kabel 1 hvis nødvendig.
Parallell kommunikasjon er mistet på PBUS-kabel 2 PBUS-kabel 2 kan være skadet. Kontroller PBUS-kablene. Bytt PBUS-kabel 2 hvis nødvendig.
PFC AC strømbegrensningsterskel senket på grunn av høy temperatur AC strømbegrensningsterskel for PFC er senket på grunn av høy omgivelsestemperatur. Reduser omgivelsestemperaturen.
PMC-kommunikasjonen har falt ut – tilkoblet Kommunikasjonsforbindelsen mellom strømmodulkontrolleren (PMC) og intelligensmodulen (IM) er brutt. Strømmodulkontrolleren (PMC) er tilkoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
PMC-kommunikasjonen har falt ut – frakoblet Kommunikasjonsforbindelsen mellom strømmodulkontrolleren (PMC) og intelligensmodulen (IM) er brutt. Strømmodulkontrolleren (PMC) er frakoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
PMC-kommunikasjon ikke godkjent Kommunikasjonsforbindelsen mellom strømmodulkontrolleren (PMC) og intelligensmodulen (IM) er ikke godkjent. Ta kontakt med Schneider Electric.
Strømmodul deaktivert Strømmodulen er deaktivert. Ta kontakt med Schneider Electric.
Vifte til strømmodul fungerer ikke Strømmodulen har en eller flere vifter som ikke fungerer. Vifteredundans er tapt. Ta kontakt med Schneider Electric.
Strømmodul fungerer ikke Strømmodulen fungerer ikke. Bytt strømmodulen eller ta kontakt med Schneider Electric.
Strømmodul overopphetet Strømmodulens temperatur overstiger et kritisk nivå. Ta kontakt med Schneider Electric.
Overvåking av strømmodulen registrerte en feil Overvåkning av strømmodulen oppdaget en feil. Ta kontakt med Schneider Electric.
Strømmodultemperatur – advarsel Strømmodulens temperatur overskrider advarselsnivået. Ta kontakt med Schneider Electric.
Produktregistrering mislykket UPSen er ikke registrert. Registrer produktet.
Redundant IM-kontroller ikke tilgjengelig

Den redundante intelligensmodulen er ikke tilgjengelig.

Ta kontakt med Schneider Electric.
Kunne ikke utføre ADC-kalibrering for redundant IM-kontroller ADC-kalibreringen av den redundante intelligensmodulen ble ikke utført. Ta kontakt med Schneider Electric.
SBS-modul deaktivert Den statiske svitsjmodulen (SBS) er deaktivert av brukeren. Ta kontakt med Schneider Electric.
SBSC-kommunikasjonen har falt ut – tilkoblet Kommunikasjonsforbindelsen mellom den statiske svitsjmodulkontrolleren (SBSC) og intelligensmodulen (IM) er brutt. Den statiske svitsjmodulenkontrolleren (SBSC) er tilkoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
SBSC-kommunikasjonen har falt ut – frakoblet Kommunikasjonsforbindelsen mellom den statiske svitsjmodulkontrolleren (SBSC) og intelligensmodulen (IM) er brutt. Kontrolleren for den statiske svitsjmodulen (SBSC) er frakoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
SBSC-kommunikasjon ikke godkjent Kommunikasjonsforbindelsen mellom den statiske svitsjmodulkontrolleren (SBSC) og intelligensmodulen (IM) er ikke godkjent. Ta kontakt med Schneider Electric.
SMC i kontrollerboksen fungerer ikke Systemstyringskontrolleren (SMC) i kontrollerboksen fungerer ikke som den skal. Ta kontakt med Schneider Electric.
Viften til statisk svitsj fungerer ikke Den statiske svitsjmodulen (SBS) har en eller flere vifter som ikke fungerer. Vifteredundans er tapt. Ta kontakt med Schneider Electric.
Statisk svitsj fungerer ikke Statisk svitsj fungerer ikke. UPSen forhindres fra å gå over i statisk bypassdrift. Ta kontakt med Schneider Electric.
Statisk svitsj-varsel Den statiske svitsjmodulen trenger en teknisk kontroll, men fungerer fortsatt som den skal. Ta kontakt med Schneider Electric.
Synkronisering utilgjengelig – systemet kjører uavhengig UPSen kan ikke synkroniseres med bypassinngangen, den eksterne kilden eller parallellsystemet.  
System låst i bypassdrift Systemet er låst i bypassdrift. Systemet har vekslet mellom vekselretterdrift og bypassdrift mer enn 10 ganger i løpet av 75 sekunder. Trykk på PÅ-knappen på vekselretteren for å gå tilbake til normal drift.
Systemdriftsmodus – tvungen statisk bypass Systemet er i bypass på grunn av en kritisk hendelse eller en forespørsel om å slå av vekselretteren.  
Systemdriftsmodus – vedlikeholdsbypass Systemlasten forsynes gjennom frakoplingsenheten for vedlikeholdsbypass (MBB).  
Systemdriftsmodus – av Systemets utgangseffekt er slått av.  
Systemdriftsmodus – forespurt statisk bypass Systemet er i bypass som følge av en kommando fra UPS-frontpanelet eller en brukerinitiert programvarekommando, vanligvis ved vedlikehold.  
Systemdriftsmodus – statisk bypass, ventemodus Systemet er i ventemodus for statisk bypass, som respons på en kritisk hendelse eller en forespørsel om å slå av vekselretteren.  
Teknisk kontroll anbefales Vi anbefaler at produktet og batteriene kontrolleres som en del av forebyggende vedlikehold. Ta kontakt med Schneider Electric.
Ikke-støttet strømmodultype registrert Den registrerte strømmodultypen støttes ikke av den gjeldende UPS-strømkonfigurasjonen. Ta kontakt med Schneider Electric.
Ikke-støttet SBS-modultype registrert Den registrerte typen statisk svitsjmodul (SBS) støttes ikke av den gjeldende UPS-strømkonfigurasjonen. Ta kontakt med Schneider Electric.
UOB-redundant overvåking fungerer ikke De to redundante meldekontaktene til frakoplingsenheten for enhetens utgang (UOB) rapporterer ikke samme status. Kontroller kablingen til meldekontaktene på frakoplingsenheten for enhetens utgang (UOB).
UPS låst i modus for statisk bypass: aktivert Inngangskontakten for UPS låst i statisk bypassmodus er aktivert.  
UPS-driftsmodus – batteri I batteridrift som følge av problemer med inngangseffekten.  
UPS-driftsmodus – batteritest I batteridrift som følge av en ytelsestest av batteriene.  
UPS-driftsmodus – tvungen statisk bypass UPSen er i tvungen statisk bypass. Kontroller aktive alarmer og hendelsesloggen for å se informasjon om hvorfor UPSen er i tvungen statisk bypass.
UPS-driftsmodus – vekselretter-standby UPSen er klar til å gå over i batteridrift, men venter på tillatelse fra systemet. UPS-utgangen er av.  
UPS-driftsmodus – vedlikeholdsbypass UPS-lasten forsynes gjennom frakoplingsenheten for vedlikeholdsbypass (MBB).  
UPS-driftsmodus – av Utgangseffekten er slått av.  
UPS-driftsmodus – forespurt statisk bypass UPSen er i bypass som følge av en kommando fra frontpanelet eller en brukerinitiert programvarekommando, vanligvis ved vedlikehold.  
UPS-driftsmodus – statisk bypass-standby UPSen er klar til å gå over i statisk bypass, men venter på tillatelse fra systemet. UPS-utgangen er av.  
UPS-overvåking har registrert en feil UPS-overvåkningen oppdaget en feil. Ta kontakt med Schneider Electric.
Brukerdefinert inngang 1 er aktivert Brukerdefinert inngangskontakt 1 er aktivert.  
Brukerdefinert inngang 2 er aktivert Brukerdefinert inngangskontakt 2 er aktivert.  
Garantien utløper snart Produktgarantien utløper snart. Ta kontakt med Schneider Electric.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.