990-6537E-023

Isoler en enkel UPS med én intern lastbryter fra parallellsystemet

Bruk denne fremgangsmåten når du skal slå av en UPS i et kjørende parallellsystem.

MERK: Før du starter denne fremgangsmåten må du sørge for at de gjenværende UPS-enhetene kan forsyne lasten.
MERK: Nedenfor følger en generisk fremgangsmåte for avstengning. Det er ikke sikkert at alle nevnte frakoplingsenhetene er til stede i ditt spesifikke system.
  1. På denne UPSen, velg Kontroll > Vekselretter > Vekselretter av. Trykk på OK på bekreftelsesskjermen.
  2. Åpne UOB for denne UPS-enheten.
  3. Åpne SSIB (hvis tilgjengelig) for denne UPS-enheten.
  4. Åpne alle frakoplingsenheter for batteri for denne UPSen.
  5. Åpne UIB for denne UPSen.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.