990-6537E-023

Slå av den enkle UPSen med fire interne lastbrytere til vedlikeholdsbypassdrift

MERK: Nedenfor følger en generisk fremgangsmåte for avstengning. Det er ikke sikkert at alle nevnte frakoplingsenhetene er til stede i ditt spesifikke system.
  1. Generisk avstengningsprosedyre for et enkelt UPS-system via ekstern frakoplingsenhet for vedlikeholdsbypass (Ext. MBB):
    1. Kontroller at MBB er åpen.
    2. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift, hvis mulig.
    3. Lukk Ext. MBB.
    4. Åpne UOB (hvis tilgjengelig).
    5. Åpne SSIB.
    6. Åpne alle frakoplingsenheter for batteri
    7. Åpne UIB.
    8. Åpne MIB og BIB (hvis tilgjengelig).
  2. Generisk avstengningsprosedyre for et enkelt UPS-system via frakoplingsenhet for vedlikeholdsbypass (MBB) (ingen Ext. MBB til stede):
    MERK: Følgende prosedyrer er generiske avstengningsprosedyrer. Det er ikke sikkert at alle nevnte frakoplingsenhetene er til stede i ditt spesifikke system.
    1. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift, hvis mulig.
    2. Lukk MBB.
    3. Åpne UOB (hvis tilgjengelig).
    4. Åpne SSIB.
    5. Åpne alle frakoplingsenheter for batteri.
    6. Åpne UIB.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.