990-6537E-023

Start opp den enkle UPS-enheten med én intern lastbryter fra vedlikeholdsbypassdrift

MERK: Følgende prosedyrer er generiske oppstartsprosedyrer. I Veiledete sekvenser kan du også følge trinnene som er spesifikke for systemet. Velg Kontroll > Veiledete sekvenser > Start opp UPS-systemet, og følg instruksjonene på displayet.
  1. Generisk oppstartsprosedyre for en enkel UPS via ekstern frakoplingsenhet for vedlikeholdsbypass (Ext. MBB):
    1. Lukk UIB (hvis åpen).
      Displayet slås på. Omstartssekvensen varer i ca. 3 minutter.
    2. Lukk SSIB (hvis tilgjengelig).
    3. Lukk alle frakoplingsenheter for batteri.
    4. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift, hvis mulig.
    5. Lukk UOB (hvis tilgjengelig)
    6. Kontroller at selvtest for den statiske svitsjen er fullført.
    7. Åpne Ext. MBB
  2. Generisk oppstartsprosedyre for et enkelt UPS-system via intern frakoplingsenhet for vedlikehold (IMB) (ingen Ext. MBB til stede):
    1. Lukk UIB (hvis åpen).
      Displayet slås på. Omstartssekvensen varer i ca. 3 minutter.
    2. Lukk alle frakoplingsenheter for batteri.
    3. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift, hvis mulig.
    4. Kontroller at selvtest for den statiske svitsjen er fullført.
    5. Åpne IMB.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.