990-6537E-023

Bytt ut Display

MERK: Displayet kan byttes ut når UPSen er i enhver driftsmodus.
  1. Åpne frontdøren.
  2. Kople kablene fra displayet.
  3. Fjern festebraketten til displayet ved å fjerne de seks klemmene på de angitte stedene. Løsne festeskruene til klemmene med en stjerneskrutrekker, og fjern klemmene.
  4. Installer det nye displayet, og fest det med festebraketten og seks klemmer. Kople til kablene igjen.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.