990-6537E-023

Live Swap: Legg til, fjern eller bytt ut en strømmodul, statisk svitsjmodul og display

MERK: Denne UPSen er utviklet og evaluert for
  • montering og fjerning av strømmoduler i enhver driftsmodus: Live Swap

  • montering og fjerning av statisk svitsjmodul i normal drift eller batteridrift: Live Swap

  • montering og fjerning av displayet i enhver driftsmodus: Live Swap

Denne delen inneholder produsentens instruksjoner for hvordan du utfører Live Swap.
MERK: Kontroller at den nødvendige oppstrømsbeskyttelsen er korrekt installert og konfigurert i henhold til installasjonshåndboken.
MERK: Hendelsesenergi er <1,2 cal/cm2 ved installasjon og første oppstart i henhold til produktinstruksjonene. Hendelsesenergien evalueres 300 mm fra kabinettets fremside.

ANSVARSFRASKRIVELSE:

  • Elektrisk utstyr skal bare installeres, betjenes, repareres, vedlikeholdes, byttes ut, eller liknende utført arbeid, av spesielt opplært personell med tilstrekkelig erfaring og kompetanse, som har nødvendige tillatelser (f.eks. lisenser, tillatelser eller sertifiseringer) for å utføre slike oppgaver. Alt arbeid skal utføres på en måte som ikke utgjør fare, og eventuelt personell må bruke egnet personlig verneutstyr (PVU). 

  • Brukere må følge produsentens instruksjoner og brukerhåndbok og alle gjeldende lover, forskrifter, standarder og veiledninger når de bruker dette utstyret og utfører arbeid eller tillater arbeid på eller i nærheten av elektrisk utstyr.

  • Verken Schneider Electric eller noen av deres tilknyttede selskaper skal holdes ansvarlig for krav, kostnader, tap, skader, dødsfall eller skader som oppstår på grunn av feil bruk av dette utstyret eller manglende overholdelse av noen av de ovennevnte kravene.

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  • Kontroller at UPSen har Live Swap-etiketten.
  • Hvis du ikke ser noen Live Swap-etikett på UPSen, tar du kontakt med Schneider Electric for å skifte ut strømmodulen, den statiske svitsjmodulen og displayet.
  • Bruk egnet verneutstyr (PVU), og følg sikre metoder for elektrisk arbeid.
  • Ingen personer må oppholde seg bak UPSen under denne prosedyren.
  • Montering eller fjerning av strømmoduler, statiske svitsjmoduler og display skal bare utføres av kvalifisert personell som er kjent med elektrisk arbeid og alle nødvendige forholdsregler. Hold ukvalifisert personell unna alle elektriske komponenter.
  • Denne prosedyren krever at du åpner frontdøren. Alle andre dører og deksler må være lukket og sikret under denne prosedyren.
  • Kontroller at UPSen er sikret mot bevegelse før du gjennomfører denne prosedyren.
  • Hvis du ser tegn på dårlig vedlikehold eller dårlig installasjon, må du ikke fortsette med denne prosedyren.
  • Ikke installer strømmoduler, statiske svitsjmoduler og displayer som utilsiktet har falt i bakken eller i vann, eller som er ødelagt, forurenset, infisert av skadedyr eller skadet på noen måte.
  • Ikke installer strømmoduler, statiske svitsjmoduler og displayer som er i ukjent driftstilstand.
  • Hold en minimumsavstand på 300 mm fra kabinettets fremside når systemspenningen er tilkoplet.
  • Ikke bruk verktøy inne i de tomme strømmodul- eller statisk svitsjmodulsporene.
  • Ikke stikk hånden inn i de tomme strømmodul- eller statisk svitsjmodulsporene.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.