990-6537E-023

Konfigurer Modbus

  1. Fra hovedmenyen trykker du på Konfigurasjon > Modbus > Seriell Modbus.
    1. Aktiver eller deaktiver Seriell Modbus.
    2. Sett Paritet til Ingen, Partall eller Oddetall.
    3. Sett Stoppbit til 1 eller 2.
    4. Sett Overføringshastighet til 2400, 9600, 19200 eller 38400.
    5. Angi Mål, unik ID til et tall mellom 1 og 247.
      MERK: Alle enhetene på bussen må ha nøyaktig de samme innstillingene, bortsett fra enhetsadressen Mål, unik ID, som må være unik for hver enhet. Ingen enheter på bussen kan ha samme adresse.
    6. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.