990-6537E-023

Konfigurer nettverket

  1. Fra hovedmenyen trykker du på Konfigurasjon > Nettverk.
  2. Velg Nettverksstyringskort (NMC) nr. 1 > IPv4 for å konfigurere nettverksstyringskort nr. 1 eller Nettverksstyringskort (NMC) nr. 2 > IPv4 for å konfigurere nettverksstyringskort nr. 2.
    1. Still inn Adressemodus til Manuelt, BOOTP eller DHCP.
    2. Du kan også deaktivere nettverket ved å velge Deaktiver IPv4 for NMC nr. 1/Deaktiver IPv4 for NMC nr. 2.
    3. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
    4. Trykk på Nettverk for å gå tilbake til forrige skjerm. Trykk på Start NMC1 på nytt eller Start NMC2 på nytt for å starte nettverksstyringskortet på nytt for å implementere endringene.
  3. Trykk på Konfigurasjon > Nettverk. Velg Nettverksstyringskort (NMC) nr. 1 > IPv6 for å konfigurere nettverksstyringskort nr. 1 eller Nettverksstyringskort (NMC) nr. 2 > IPv6 for å konfigurere nettverksstyringskort nr. 2.
    1. Sett DHCPV6-modusen til Adresse og annen informasjon, Kun annen info. enn adresse eller IPv6 aldri.
    2. Velg Autokonfigurasjon eller Manuelt.
    3. Du kan også deaktivere nettverket ved å velge Deaktiver IPv6 for NMC nr. 1 / Deaktiver IPv6 for NMC nr. 2.
    4. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
    5. Trykk på Nettverk for å gå tilbake til forrige skjerm. Trykk på Start NMC1 på nytt eller Start NMC2 på nytt for å starte nettverksstyringskortet på nytt for å implementere endringene.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.